处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IDT扩展CrystalFree+CMOS振荡器,支持5Gbps高速控制器应用

IDT扩展CrystalFree+CMOS振荡器,支持5Gbps高速控制器应用
来源:电子工程专辑 时间:2011-09-08
  IDT公司(Integrated Device Technology, Inc.)日前宣布,推出全球首个支持苛刻的5Gbps超高速控制器应用要求的新器件系列,扩展了IDT在CrystalFree CMOS振荡器产品线的产品组合。

新系列的IDT CMOS振荡器符合所有的超高速USB 3.0规格,包括频率精度和抖动,同时满足这些应用对超低功耗的要求。这些器件还支持低频周期信号(LFPS) 以及在USB3.0暂停模式下的计时功能并同时满足可选的第二级超低功耗LFPS振荡器。该特征可帮助从USB 3.0控制器移除所有的频率参考电路,降低整体解决方案成本和面板空间。这些器件获得了早期客户的兴趣,其设计成功包括USB 3.0闪存驱动和USB 3.0到S-ATA桥器件。

此外,IDT扩展了支持高速USB 2.0接口的CMOS振荡器产品组合。新增功能包括支持-40℃到85℃的工业温度范围,且能检测USB晶振驱动器电路的状态,以简化石英晶体谐振器置换。有了该技术,客户可以采用IDT的CrystalFree振荡器代替石英晶体谐振器,满足USB暂停模式的电源要求,在无需对晶体驱动器电路做出任何特殊改变的前提下获得有源振荡器的性能,且价格不会增长。

IDT公司硅频率控制部总经理Michael S. McCorquodale博士表示:“随着CMOS振荡器技术在数以亿计美元的计时市场代替传统的石英晶体,频率控制市场正经历着一场巨变。因此,许多公司都充分采用新技术来保持竞争力。东莞群联电子股份有限公司(Phison Electronics) 就是新近获得IDT关键专利授权,采用CMOS振荡器技术用于他们的USB控制器产品的一个精彩案例。鉴于在硅计时解决方案的领导地位,包括CMOS振荡器,丰富的专利组合和一流的CrystalFree晶振,IDT在各个尺寸上与石英产品竞争,并利用其得天独厚的优势促进其转变的产生。

IDT是开发CMOS振荡器技术备受认可的厂商,CMOS振荡器技术用于石英晶体谐振器和振荡器代替,其中包括35项已经获得和正在申请的专利。公司初的产品应用在USB计时芯片的替代,是业界,并且获得了显著和持续的商业成功,特别是在台湾和中国大陆市场。新的IDT产品系列扩展了其在该领域的成功,补充了在CrystalFree CMOS振荡器方面的产品。

供货

符合USB 3.0的CrystalFree器件系列已经向合格客户供货,并采用业界标准、晶体振荡器兼容的5x3.2x0.85mm和更小的2.5x2.0x0.55mm封装。该器件也可提供DIE形式,应用在多芯片封装(MCP),板上芯片(CoP)和多芯片模块(MCM)装配上。