处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

从标签市场看RFID技术 智能社会近在咫尺

从标签市场看RFID技术 智能社会近在咫尺
来源: 中国安防展览网 时间:2014-04-16
   随着人们对商品的生产、贮运、保质、防伪、管理等诸多方面的更高更全的信息需求,传统的条形码标签显然是力不从心。随着科技的进步及在标签制作领域的应用,一种全新、多功能、有良好防伪效果的智能标签开始被广泛应用,它将为标签业带来新的生机与活力。而关键技术RFID应用也是城市公用领域不可或缺的因素。

  看智能标签市场  二维条码有所青睐

  智能标签也有人称之为无线射频识别标签,它是标签领域的高新技术产品,如今已在产品包装中发挥重要的作用,将逐步替代传统的产品标签和条形码。智能标签是标签领域的新秀,它具有超越传统标签的功能,是电子和计算机等高新技术在标签印制上的结晶。同传统识别方式相比,智能标签(RFID射频识别)以其准确、高效、安全的方式,高防伪功能和对产品实时监控的特点,广泛应用于生产、物流、交通、医疗、防伪、身份验证等众多行业。

  目前的智能标签主要有三类:一是交互式智能标签,通常通过射频识别功能间接进行发件人和标签之间的数据交换,常被应用于智能交通与物流;二是活源式智能标签,即标签可在扫描后产生活动及响应事件,或以某种方式改变周围的环境,常见于食品包装标签;三是指示性智能标签。其主要功能是表明事件已经发生,如所标示点已暴露于毒气、辐射、日光,超过时间规定,遭到破坏等,常被用于警告指示牌。智能标签还可被用于跟踪被扫描代码所在地的信息。

  二维条码之所以为销售业所青睐,在于其应用体现了重要的广告策略,可让用户轻松、快速地访问品牌网站。消费者用智能手机轻轻一扫,二维码扫描器即可显示商品信息,并将其转换为一些有用的信息方式,例如通过链接打开网页,而无需客户通过手动输入地址浏览网页。这不仅为消费者提供了便利,而且可增加销售转化率——通过增加客户与广告的接触,进而转换成销售机会。

  目前,通过,二维条码得到了更广泛的应用,包括商业跟踪、娱乐和交通票务,产品忠诚度营销(例如,通过移动应用程序对移动用户进行商品打折和优惠促销),以及厂家及店内产品标签等。此外,它也可用于政府部门存储个人信息,例如,菲律宾国家调查局用二维条码来读识调查结果。还有许多类似的应用程序,其目标大多针对智能手机用户,通过移动跟踪技术,为用户传输文字信息和电子联系卡。智能手机的用户仅仅通过扫描二维条码,就可打开一个统一资源的标识符,撰写电子邮件或检阅文本信息。

  新智能标签研发  可检测事物是否变质


  近日,中国科学家们研究出了一种“智能标签”,只要把这标签贴在容器上,在食物变质的时候标签就会改变颜色。这种标签是凝胶状的,体积只有玉米粒大小。发明者说;这标签安全且廉价,只要把它贴在容器内,这样在打开包装前就能看到食物是否变质了。


新智能标签研发 可检测事物是否变质


  首席研究员ChaoZhang博士说:“我们成功的实现了随着不同温度下牛奶中的微生物变化,标签可以同步改变。”

  如果一个产品被长时间的暴露在外面或者存放不当,有时候不但是客户,就算是店老板或者厂家都没法对产品进行分辨。而这个标签就算不打开包装去看或者去闻,也能显示出产品的质量。

  那么这个标签是怎么工作的呢?

  这些标签是由微小的黄金和白银纳米棒等化合物制作出来的,成本仅一便士的五分之一(人民币2分钱)。标签中还有维生素C,醋酸,乳酸以及琼脂,当琼脂和纳米棒发生反应的时候标签的颜色就会有变化。当标签是红色或者橙色的时候表示100%新鲜,随着时间的推移,标签就逐渐的变成橙色,黄色,当变成绿色的时候说明那食品就完全的变质了。

  金纳米棒原本是红色的,时间长了后,其他的化合物如银就会逐渐的沉积在上面,这样被银覆盖后就改变了纳米棒的形状和排序,而这一过程终就会导致发生颜色的改变。而且食物的变质会让温度发生变化,对这一过程进行编排,这样就能让标签实现显示食物的变质情况了。

  ChaoZhang解释说:“随着时间的推移,银层的厚度会发生变化,标签就从初的红色变成橙色,黄色,绿色,甚至是蓝色,紫色。”

  谈智能标签技术  RFID应用是关键

  从技术上来说,“智能标签”包含了包括具有RFID射频部分和一个超薄天线环路的RFID芯片的RFID电路,这个天线与一个塑料薄片一起嵌入到标签内。通常,在这个标签上还粘一个纸标签,在纸标签上可以清晰地印上一些重要信息。当前的智能标签一般为信用卡大小,对于小的货物还有4.5×4.5cm尺寸的标签,也有CD和DVD上用的直径为4.7厘米的圆形标签。

  不难发现,RFID技术在智能标签运用上有着关键性作用。而就拿RFID技术本身而言,其在现阶段城市公用领域中的作用也可见一斑。

  在城市公共交通领域大力推广RFID技术的应用,可提高公共交通运营管理效率和社会服务水平,有效实现数字化、智能化的城市公交管理。

  (1)城市公交IC卡的发卡量达到一定规模

  目前全国170多个城市建立了不同规模的城市公交IC卡应用系统,累计发卡量超过1亿五千万张,已成为我国第四大发卡行业。

  (2)一卡多用,实现多领域、跨行业的应用已成为城市公用事业IC卡应用的发展主流

  伴随IC卡应用的发展,城市信息化建设与我国城镇化进程的需求,建设领域日渐表现出技术多元化、需求差异化等特点。城市公交IC卡服务的主要对象为大众百姓,方便百姓出行,实现公交IC卡“一卡多用”已成为公共交通IC卡的发展方向。

  城市公用事业IC卡的应用已从初单一的公交应用发展到目前包括公共交通(公交、轨道交通、出租车等)、燃气、自来水、供暖、数字社区、路桥收费、停车场管理、公园景点等多领域的应用。同时国内一些城市还根据当地信息化发展的实际需求,探索依托行业IC卡进行诸如便利店、小型超市、校园等跨领域的IC卡应用试点工作。

  (3)双界面CPU卡技术已进入实用阶段

  大连2001年7月一次性发行双界面CPU卡“明珠卡”14万张(非月票卡),目前已达到200万张,这是国内首家采用双界面卡的城市。目前,在我国城市中上海、合肥、昆山、江阴等城市都采用了CPU卡技术。

  (4)城市公共交通IC卡的应用由城市内应用开始向城际间互联互通领域拓展

  由于我国城市化进程快速发展,相关城市经济、交通、信息间的互联互通已成为城市信息化的重要研究课题。继2002年上海与无锡实现跨城市IC卡的互联互通后,城市公用事业IC卡的应用正在积极探讨城市间互联互通问题。

  相关政策、标准及各城市利益和技术兼容问题将成为城市公用事业IC卡互联互通研究解决的重要课题。

  (5)强化了行业安全机制,保障了系统安全

  建立规范、可靠和统一的安全管理体系,采用“建设事业IC卡密钥管理系统”和相关主管部门认证的硬件加密设备,加强了系统安全保障和风险控制工作,建立了完善的备份机制,强化了安全的数据传输的机制,促进了城市公用事业IC卡多行业应用及互联互通,确保城市公用事业IC卡应用系统的安全、可靠和稳定。

  (6)逐步建立了数据系统,为国家提供了决策支持

  随着城市公用事业IC卡应用在城市建设各个领域的快速发展,系统运行过程中产生和积累了大量的数据。通过对数据的分析汇总,形成行业间信息资源共享,指导行业管理,有效促进行业经济发展,逐步建立城市公用事业IC卡应用的数据挖掘系统,为国家宏观经济政策制定及城市建设提供有力的决策支持。

  总之,智能社会的网络化和信息化,是当今世界经济和社会发展的大趋势。以新一代网络技术、虚拟计算和大数据技术为核心的智能信息技术,为拓展人类能力、发展智能社会提供了创造性的工具;而无论是智能标签的普及应用,还是RFID技术本身应用,都大大提高了人类、社会及商品信息的可读性、相关性和可用性,使得智能社会触手可及。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。