处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

EscapeNet携手博科夺取国家宽带网络带来的市场机会

EscapeNet携手博科夺取国家宽带网络带来的市场机会
来源:EEWORLD 时间:2014-04-15
   入网点升级带来可扩展性、高性能和新服务能力。

   Marketwired 2014年4月14日澳大利亚阿德莱德消息――著名互联网服务提供商EscapeNet公司准备在其新入网点(PoP)部署博科(Brocade)(纳斯达克股票代码:BRCD)的新型路由器和交换机,以化利用澳大利亚国家宽带网络(NBN)部署带来的机会。EscapeNet目前在澳大利亚境内提供ADSL2+宽带服务。公司计划抓住国家宽带网络机会,通过在新南威尔士州新建一个入网点扩大网络规模。国家宽带网络的光纤接入网网速比传统宽带高得多,这使互联网服务提供商的入网点基础设施质量变得更加重要。

   EscapeNet创始人暨董事总经理Stavros Patiniotis表示:"虽然目前我们在性能方面不存在任何特殊问题,但我们的入网点设备已接近使用寿命,且缺乏可扩展性严重影响了发展。理想的情况是,我们需要一个能够应对未来五年五倍增长、同时还能高成本效益地部署和运营的完全替代方案。" 

   EscapeNet将与博科在澳大利亚的长期合作伙伴ASI Solutions公司开展合作,重点是博科运营商级以太网路由器和交换机,这些产品是专为在网络边缘高效交付服务打造的。博科NetIron(R) CER 2000路由器和NetIron CES 2000交换机采用与博科MLXe核心路由器同样的博科多服务IronWare(R)操作系统,在一个独立机架中为EscapeNet提供运营商级的性能和可靠性。

   博科澳大利亚及新西兰区域经理Greig Guy表示:"博科NetIron CER 2000路由器和CES 2000交换机被设计成在小的空间提供的性能和先进的功能,并且还具有行业的运营经济性。这对在竞争激烈的市场开展业务的EscapeNet来说,相当于降低每用户运营成本,而且具备向与国家宽带网络连接的站点提供增值服务的能力。"

   将要部署的博科NetIron CER 2000和CES 2000平台具有48个线速千兆以太网(GbE)端口和136 Gbps的转发能力,还有用于连接EscapeNet多协议标签交换(MPLS)核心网的万兆以太网上行链路端口。凭借IronWare操作系统先进的流量管理特性,EscapeNet将具备更细化的服务质量管理能力,使其更容易向企业用户提供高级服务水平协议,还能让EscapeNet推出新的二层虚拟专线服务。

   Patiniotis表示:"你真的不得不佩服博科设备。你可从一个机架单元所具备的高性能服务能力中受益,通用路由器足以同时发挥边界网关和多协议标签交换交叉连接的作用。它还有非常高的成本效益,能让我们节约成本,同时提供更好的性能。我们已经能够更好地应对客户的新服务要求,虚拟专线就是一个很好的例子。"

   未来,EscapeNet还将能够利用博科NetIron CER 2000和CES 2000系列设备内建的对软件定义网络(SDN)的支持。软件定义网络是一个强大的新网络模式,能增强网络基础设施的灵活性,提供对网络基础设施的可编程控制,让新型IT应用满足关键业务需求。  


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。