连接器是电子工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。
作为全套互连产品供应商,Molex 公司再次参加了3月18至20日在上海新国际展览中心举办的2014年度慕尼黑上海电子展,并展示多种多样的产品,包括用于汽车、工业、数据通信、医疗和移动领域的精选互连产品。
在此次展会上,Molex全球业务及市场行销部总监卓炳坤向我们详细介绍了Molex是如何在汽车、移动通信和医疗领域做好连接器,拓展市场的。
Molex位于W3展厅的3438展台,其中许多展示产品是Molex在中国制造设施特别是在成都和上海生产的。
目前,Molex拥有33,000多名高技能员工,致力于与人们的生活息息相关的产品的创新解决方案的设计、开发和经销。Molex专注于连接器行业,拥有10万多种性能可靠的产品。
基于遍布全球的资源、独特的创新技术和行业的专业知识,提供的产品和服务能够满足全球客户的不断增长的需求。居于世界产品规模之列,包括电子、电气和光纤互连解决方案、开关和应用工具等。
Molex全球业务及市场行销部总监卓炳坤表示:“我们非常高兴再次参加慕尼黑上海电子展,我们在中国拥有强大的实力,而这次展示的多款互连解决方案将反映这种能力。我们正在积极扩展大中国区主要的高增长市场领域,并致力于与中国产业界共同工作,与客户合作,为他们提供合适的解决方案,加快产品在当今中国竞争激烈环境中的上市时间。”
汽车市场
汽车的安全稳定性相对于其他功能来说,一直都是排在位的,所以虽然技术发展的很快,汽车的整体情况却落后很多。
在连接器方面也是如此,目前汽车的连接器还是主要以安全为首要目标,在保证安全性的基础上,才会去考虑拓展其他功能,例如,视频娱乐等。
卓炳坤表示,Molex的汽车连接器产品,在安全性方面一直都是值得称道的,无论是产品的质量还是连接器的安全性都完全能够符合客户的需求。
现在,Molex用于汽车行业的互连解决方案有HSAutoLink II 密封互连系统。这款功能强大的密封系统提供5Gbps数据速率,支持包括USB 3.0的高速媒体协议,以满足先进的车载信息娱乐、车载资讯系统和相机装置日益增长的带宽需求。
与之前的产品不同,Molex此次展出的新产品更多的是涉及车载娱乐系统方面,而非车身电子方面。“即便如此,作为车载娱乐系统连接器,我们还是要保证拥有与车身一样的安全可靠性,这是我们在这一市场始终坚持的。”
移动通信
随着网络带宽继续增加,满足高速应用的需求已经成为业界共同的优先考虑事项。
Molex数据通信技术产品包括紧凑型 zCD 互连系统,能够支持下一代电信、网络和企业计算环境中的应用。Molex zCD 互连产品能够在400Gbps数据速率下传输数据(16个数据速率达到25Gbps的通道),具有出色的信号完整性和电磁干扰(electromagnetic interference ,EMI)保护功能。
zCD连接器具有0.75mm间距的知道back-route占位面积,一个弹性垫圈提供EMI控制和抑制。经设计适合广泛的散热模块和散热片,压合连接器设计确保稳固简单的电路板连接。
与汽车市场的情况不同,移动通信市场除了要确保连接器的稳定性之外,还要根据其使用特点来进行加强。
随着大数据时代的来临,设备与设备之间的数据流量越来越大,带宽的需求也越来越大,相应的对于连接器的需求也愈来愈高。
高度整合的线路使得连接器必须能够连接更多的线路,而非寥寥数根,在保证连接稳定性的同时,必须保证通信线路能够畅通无阻高速的传输数据,这些都是汽车连接器市场所不具备的。
另外,移动互连解决方案包括公司扩大的micro-SIM 卡插座 产品组合,设计用于智能手机、平板电脑和其它的空间受限设备。Molex micro-SIM 插座具有高触点和先进的卡保持特性。新的卡片屉 (card-tray) 型款提供了保持保障,方便用户,插入和拨出卡。
医疗
Molex 医疗产品组合的新增产品是HOZOX 电磁干扰(EMI)吸收带和吸收薄板。HOZOX吸收技术采用独特的双层设计,能限度地缓减EMI噪声,特别适合高频医疗设备制造商使用。
医疗设备与汽车,移动设备不同,除了连接器一般要求的稳定性之外,它要求拥有汽车连接器一般的安全性,同时还要求高度的准确性。
据了解,Molex的子公司Polymicro在3月5日已经取得了美国食品药品监督管理局QSR注册及合规。根据法规,医疗产品制造商必须树立和坚持质量体系,确保其产品始终达到现行良好制造规范。
卓炳坤表示,“在Molex,我们通过稳定的创新组件管道赢得了客户的信任,他们达到或超越了业界标准,以期帮助确保安全、有效的医疗器械。”
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。