处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

欧司朗光电半导体发布+Oslon+Signal

欧司朗光电半导体发布+Oslon+Signal
来源:电子工程世界 时间:2012-07-11

二零一二年六月二十八日 -- 中国讯 - 欧司朗光电半导 体推出全新的 Oslon Signal,这是一款能发射出当今世界上明亮蓝光的 LED。它以特殊的薄膜芯片技术制成,即使在高电流下能正常工作,並能够提供持久、耀眼、明亮的蓝光,。它能持久发出耀眼蓝光,对于警车和紧急救援服务车辆信号灯而言至关重要。

欧司朗光电半导体的 Oslon Signal 在 350 mA电流下光通量高达 52 lm,发出的蓝光亮度在业界史无前例。它的发光波长为 472 nm,所有颜色 BIN(组)都完全符合欧盟和美国的信号灯标准,尤其符合紧急救援车辆照明方面的相关标准。Oslon 产品家族的封装十分著名,它由带内置连接触点的陶瓷基片和硅透镜组成,在短波蓝光导致的老化作用下也能保持稳定。

亮度增加一倍

Oslon Signal 采用了高性能 UX:3 技术的芯片,即使在极高的电流下也能保持优异性能。由于蓝光信号灯经常采用脉冲式电流供电,因而在高电流下需要更高的发光功率,所以上述性能就显得格外重要。尽管这款 LED 的功率十分强大,但它的尺寸却只有 3 x 3 mm。此外,它还配备有绝缘散热片,安装起来非常简便,结合传统 FR4 电路板时尤其如此。而 Oslon Signal LED 的透镜具有 80°的辐射角,能提供高度对称的光输出。因此,Oslon Signal 能够轻松地安装到现有的紧急救援车辆照明应用中,提升信号照明的亮度。

欧司朗光电半导体德国总部的市场经理 Jennifer Rieder 表示:“我们的研发者在非常短的时间内成功地将蓝光 LED 的亮度增加了一倍,打造出了这款业界亮度的产品。这不仅为我们的客户提供了这方面的支持,而且还让等待救援的人员更早、更清晰地看到紧急救援车辆,从而有效地提高了道路安全。”

除蓝光 LED 外,欧司朗光电半导体的 Oslon 产品家族成员还包括其他各种颜色的产品,如红光、黄光、绿光和白光 LED。这些产品均采用的薄膜芯片技术制造而成,光效极高。