处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

首尔半导体发表世界首例成功量产5倍亮度的+LED+‘nPola’

首尔半导体发表世界首例成功量产5倍亮度的+LED+‘nPola’
来源:电子工程世界 时间:2012-07-11

2012年7月3日,国际著名LED专业企业– 首尔半导体 (法人代表李贞勋 www.acrich.com)的LED新产品‘nPola’在钟路区小公洞Plaza酒店首次亮相,该产品采用了即将引领新一代照明市场的核心技术。

当天公开的新产品‘nPola’是首尔半导体开发了10多年拥有专利技术的产品,其特点是采用非极性(non-polar)技术,大大提高发光效率,相较于目前的LED,在相同面积上的亮度高出5倍。目前批量生产的LED发光效率是100流明左右,而此次首尔半导体公开的‘nPola’产品达到500流明,是目前产品的5倍。简单来说,在制作替代60W家庭用灯泡的LED灯泡时一般使用10~20个LED,但采用‘nPola’时,只需1~2个LED就能达到相同的亮度。

现有LED灯泡(使用数十个封装)

采用‘nPola’的LED灯泡(使用一个封装)

随着 LED 产品开始应用在通用照明领域,照明行业被期待能够大量节约能源。但是由于LED产品成本比较高,因此减慢了LED照明市场的普及化。首尔半导体通过这次成功量产 “nPola”产品,能够推动LED照明替换传统照明;照明市场占全世界电耗量的20%,首尔半导体将为全世界节能减排事业作出贡献。

李贞勋法人代表称 “ 在过去20多年来我们只专注于LED一个领域。此次推出的新产品可以说是20多年核心技术的精华”,“是LED光源的终极目标”,以此表现出对新产品的极大信心。首尔半导体将随即进入生产,计划以海外战略要点为中心开始销售。

另外,被称为‘LED之父’的中村修二教授参加当天的活动,介绍了首尔半导体的技术力。一直被提名诺贝尔奖候选人的中村修二教授目前在美国圣巴巴拉市大学任教授一职,同时也是首尔半导体的顾问。中村修二教授说“首尔半导体的技术力和竞争力在国际市场上也是数一数二的”,并表示“今天发布的LED产品将开启照明市场的全新局面”。

当天的活动除了发布新产品以外 , 还设置了可亲自试演首尔半导体的核心产品-Acrich、UV、白色LED等的展台,受到了参加者的众多关注。