处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

阿尔卑斯宣布在其娱乐信息系统中搭载CSR aptX®音频技术

阿尔卑斯宣布在其娱乐信息系统中搭载CSR aptX®音频技术
来源:EEWORLD 时间:2014-04-10

   aptX®汽车生态系统进一步快速发展,以满足消费者对车载高保真无线音频传输的增长性需求。



   CSR公司日前宣布日本阿尔卑斯电气株式会社 (Alps Electric) 将在其汽车连接模块中集成CSR aptX®音频压缩编解码技术。通过此次合作,阿尔卑斯电气的OEM厂商将为用户在汽车中呈现CD般音质的蓝牙立体声音效,不仅可将高品质音频传输至汽车音响主机,还可传输至看电影、玩游戏等后座娱乐系统。阿尔卑斯电气是近几周开始选用CSR aptX技术的汽车电子厂商之一,标志着用户对车载高保真无线音频的需求正日益增长。

   阿尔卑斯电气工程部高级经理Hideo Izumi表示:“我们很高兴能够看到消费者在音频收听方式上的转变。随着CD机安装率下降, 蓝牙取而代之成为目前车载立体声音响系统的主要传输方式之一。与其他无线音频输出方式不同,aptX可通过蓝牙连接提供高保真音频,充分满足消费者对音频品质的高标准需求。此外,由于aptX技术现已集成到市面上的亿万部智能手机当中,因此消费者不会遇到任何兼容性难题。”

   音频信号需要采用降低比特率的技术才能匹配蓝牙‘通道’从而实现无线传输,而CSR aptX音频技术提供一种无损解决方案,以保证音频信号在蓝牙的有效带宽内进行传输。aptX可复制音频的整个频段,通过蓝牙连接输出CD般品质音频并确保用户百分百收听到作家的原声音效。aptX具备较其他音频传输方式更低的延时性能,A2DP音频传输提供的延迟约为150ms, 而aptX具备的延时低达40ms。aptX不仅能够有效实现对话与动作的同步,同时还可增强后座娱乐应用功能,例如看电影及玩游戏等。

   CSR业务部高级副总裁Anthony Murray表示:“阿尔卑斯的连接模块能够选用aptX,我们倍感荣幸。 阿尔卑斯是我们的一个长期合作伙伴。作为业界公认的提供商,阿尔卑斯致力于为汽车市场提供一流的连接产品。CSR与阿尔卑斯一致坚信, aptX将极大地提升车内包括汽车音响主机及后座娱乐系统的蓝牙音乐输出性能。由于CSR aptX技术不仅能够解决音质问题,同时还可兼容市面上的绝大多数智能手机,包括三星Galaxy S4、黑莓Z1及HTC One等旗舰产品,因此它可确保汽车厂商开发出的解决方案永不过时。汽车市场领域非常看好aptX技术并极力推动aptX成为新一代车载系统的必备装配。”

   为了支持aptX生态系统在汽车领域的扩展应用,CSR所有新开发的连接设备均支持aptX技术,包括CSR8350™及CSRC9300™。此外,还有一款支持AEC-Q100标准的器件即BlueCore5™ MM芯片,现在也可为汽车提供aptX音频播放功能。

aptX技术广泛应用消费电子领域,且已成为高保真蓝牙流媒体输出方式的标准机制。查看支持aptX的系列智能手机、平板电脑、耳机、音箱及其他设备,均来自音响品牌。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。