爱 立信(Ericsson)日前揭露 2014年电信领域五大趋势预测,表示在行动宽频与智慧装置的成长驱动下,内容将成为其中致胜关键,也因此产生新型态商业模式,加上客户体验与网路性能持续做为关注焦点,蓬勃的数据洪流也将迎来更大的浪潮,航向5G新世界。同时爱立信也宣布与两家合作夥伴在瑞典希斯塔成立 5G 传输实验室,致力于实现无所不在的5G传输网路连接,成为服务创新的平台。
趋势一:行动智慧装置──全面互连的数位生活
爱立信估计,智慧型手机的全球出货量持续大幅成长,2013年第三季,全球销售的手机中60%是智慧型手机,2017年出货量可望达到17亿,预计到2019年,全球智慧型手机用户将达到56亿。
此外,全球平板电脑出货量在2013年第二季达到5,000万台,与去年同期相比成长100%;平板电脑的发展,将进一步推动网际网路行动化,产生越来越多的「行动」流量。各种行动装置与 App 将颠覆传统网际网路格局,目前YouTube的流量40%来自行动设备,而2011年的比例只有6%。
趋势二:行动宽频连结性──加速产业变革
爱立信行动趋势报告指出,2019年全球行动宽频用户数将达到80亿规模,是2013年的4倍,其中 WCDMA/HSPA用户数达48亿,覆盖超过90%的全球人口,而LTE用户人数将达到26亿,覆盖超过65%的全球人口。
爱立信预测2020年全球将迈向500亿连网装置的大未来。其中智慧型家庭及车联网领域将率先带来无穷潜力,爱立信近期于世界行动通讯大会中展出与Volvo合作的车联网云端服务(Connected Vehicle Cloud),实现车联网且优化使用者体验。预计至2017年,连网车辆的比例会从现在的10%左右,增加到50%以上。
趋势三:内容为王、视讯为王──新型态商业模式应运而生
根据爱立信预估,在智慧型手机占有率超过50%的市场,数据营收将超过50%。「行动智慧装置+宽频+云端(Mo-Bro-Clo)」所打造的平台,已成为网路型社会的基础建设,与其他能源及公用事业一样,成为社会及各行业赖以运转的基础平台。
因数据与视频的大量消费,资讯内容成为产业竞争的焦点及差异化的武器;掌握内容,即代表占领了网路型社会时代的制高点。
目前全球已有多家营运商进行LTE eMBMS广播试验,探索如何妥善利用LTE提供视讯服务。如澳大利亚电信(Telstra)结合爱立信,在4G网路内成功完成的LTE广播实验,成功传输澳大利亚电信旗下BigPond TV的音乐、赛马、体育等频道。
趋势四:客户导向的服务型态
爱立信表示,伴随着数据流量与智慧装置的增加,消费者全面进入数位生活时代,因此客户体验管理带给电信营运商极大的挑战。同时,营运管理绩效成效的评估,从过去的网路表现转变为网路如何影响到使用者体验。有超过九成的营运商认为,用户体验管理将是他们的首要任务之一。
优异的客户体验,取决于与消费者的互动、购买与付款、服务品质、服务提供,再加上网路性能表现等各项要素。
趋势五:数据海啸──网路性能与体验优先
爱立信预计到2019年时,全球行动数据流量(不包含Wi-Fi与M2M流量)的成长将超过10倍,而智慧型手机的月流量将从2013年的600MB成长到2019年的2.2GB。智慧型手机的快速成长及其使用流量的提升,已经推动全球行动电话产生的数据流量,在2013年首次超越行动PC、平板电脑及路由器所产生的流量。
由于不同应用程式在网路性能速度方面有着不同的频宽需求,为了对提供用户的服务体验,爱立信主张营运商需要采用以「应用程式覆盖(App Coverage)」的崭新方式来评估及优化网路。所谓的应用程式覆盖代表着在可接受的品质标准下,网路覆盖能够满足执行特定应用程式的比例,这是构建以客户体验为中心的网路营运基础。
为了获得卓越的用户体验,爱立信目前建议的应用程式覆盖率目标为:90%的应用程式达到1Mbps,50%的应用程式达到10Mbps。
多网融合也是提升使用者体验并因应数据海啸的解决之道,指的是在多种频段、多种无线标准及多种接入方法长期并存的情况下,打造一个高效率、高性能的整合网路。多层次异质网路(heterogeneous Networks)与SON (自组织网路)的建设,以及多网之间智慧选取接入及负载分担,都是相关技术方案。
总结:展望5G──走向全面融合的网路型社会
爱立信表示,继4G之后,热门的「5G」通讯技术会与LTE、3G、2G不同,并不是一项单一的无线接入技术,也不是数个全新的无线接入技术,而是现有无线接入技术(包括2G、3G/4G及WiFi)的技术演进,以及整合部分新增补充性无线接入技术后的解决方案总称。
5G是一项真正意义上的融合网路。以融合及统一的标准,提供高速、安全及自由的连通。除了要达成超高速的传输需求外,5G还需要能满足超大频宽、超高容量、超密站点、超可靠性、随时随地可接入性等要求。
爱立信指出,目前欧盟的 METIS 专案──全称为「建构2020年资讯社会的行动暨无线通讯网路驱动计划」──小组对5G通讯技术所设定的目标包括:
传输速率方面,典型用户数据速率提升10到100倍,能可靠为用户提供随时随地的百兆比特等级到Gbps等级的可用速率,端到端时延缩短5倍;
在超高数据流量地区支持超高频宽(100MHz以上)、超密基地台部署;
可接入性方面,可连网设备的数量增加10到100 倍;
可靠性方面,低功率 MMC (机器型设备)的电池续航时间增加10倍。
爱立信在欧盟METIS的5G的全球研发专案中,亦扮演着重要的推动角色并带领多个工作小组。该公司同时也宣布与瑞典皇家理工学院、瑞典ICT研究机构Acero携手,在瑞典斯德哥尔摩共同成立5G传输实验室(5G Transport Lab),三方将采取创新的合作方法,共同推动网路传输基础设施的进一步发展,这也是实现未来5G网路和网路型社会的关键。
该实验室位于斯德哥尔摩近郊的希斯塔(Kista),爱立信、Acreo和皇家理工学院将致力于改变网路的结构和设计以超越目前先进的网路,为5G在2020年前后的问世提前布局。研究人员将着手解决所有网路层的动态营运、行动和固网接取的共同传输,以及网路服务与应用管理整合等问题。
Acreo和皇家理工学院皆为传输和网路研究领域的,该计划的核心价值中有一部分即是建立在与不同大学、机构和产业之间发展新的合作框架,在此框架内,成果展示将是主要的驱动力。
在此计划中,Acreo和皇家理工学院的研究人员和博士生们将致力于原型的概念评估、模拟、设计和执行,爱立信将确保该研究工作具有长期的产业关连性。瑞典政府创新机构VINNOVA也为该计划提供部分资金。
该实验室约有10位全职研究人员和工作人员,分别来自三家合作夥伴,爱立信负责管理实验室环境。目前该实验室的规画为两年,但可延长三到五年。实验室目前的目标是开发原型,展示终端设备和网路连接中光纤介面从应用到安装的全自动化过程。
在此范围内,实验室年将专注于以DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)为核心的城域汇聚网解决方案,以及小细胞监测技术的演进,用以解决三大议题:网路灵活性、网路可编程性与网路性能。