处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

安捷伦E6 640A EXM无线测试仪全面覆盖未来无线技术

安捷伦E6 640A EXM无线测试仪全面覆盖未来无线技术
来源:21ic 时间:2014-04-08

全新EXM无线测试仪帮助无线设备加快测试开发,提升产能.随着市场对于无线设备需求的不断增加,怎样让产品快速上市并取得销售先机是每个设备制造商面临的挑战。而测试是设备批量生产前的重要一环,加快测试开发也能帮助设备制造商迅速提升产能和优化大规模制造。

近日,安捷伦推出的E6 640A EXM无线测试仪,全面覆盖了各种现有及未来的无线技术标准,如LTE-Advanced、LTE FDD/TDD、HSPA+、W-CDMA以及TD-SCDMA等;可支持的无线连接技术,包括8 0 2.11a c、蓝牙、GPS/GNSS和数字视频等。安捷伦科技电子测量集团移动宽带事业部市场营销经理Garrett Lees表示:“目前E6 640A E XM无线测试仪还不支持对于N FC 的测试,但我们已经看到这一无线连接标准被越来越多地应用。安捷伦目前已经有专门针对NFC认证测试的仪器,虽然目前没有集成进这一测试仪器,但我们还是很重视对于这一无线技术的发展。”

除了能支持广泛的无线测试标准外,E6 640A EXM无线测试仪还具有出色的性能指标。它可提供160MHz带宽、高达6GHz的频率范围,配备了四核处理器、高带宽PXI e背板和先进的序列分析功能,能程度地帮助提高产品吞吐量。同时,E6 640A EXM无线测试仪具有优秀的可扩展性,可采用多达4个独立发射/接收(TRX)信道配置,每个信道都是完整的矢量信号发生器和矢量信号分析仪。每个TRX包含4个射频端口、2个全双工端口和2个半双工端口。为了进一步强化E6 640A EXM无线测试仪的可扩展性和端口集成度,它还可借助多端口适配器(MPA)技术进行定制,多可并行测试32个蜂窝和无线连通性设备,测试的精度和速度都达到了较高水平,可满足大规模生产测试的需求。

Garrett Lees表示:“目前生产设备厂商需要速度快、精度高的并行测试设备,可限度地提高吞吐量和产品合格率,以解决目前制造面临的挑战。安捷伦此次推出的E6640A EXM无线测试仪具有模块化、可扩展的特点,可以根据测试要求进行定制化设置,其出色的性能指标又能帮助客户实现精确、快速的测试。它支持现在以及未来的测试标准,可以帮助制造商及时、快速开发测试站,与下一代通信标准保持同步,并将测试成本降至低。”

在此次发布会上,安捷伦也宣布正式启用新的电子测量公司名称—“Keysight Technologies”,中文名为“是德科技”。新公司预计将在今年11月初正式独立运营。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。