在 Vega 市场成功基础上发展的 GC7000 通过业界的功耗、性能和面积提供硬件曲面细分与几何着色器.
加州桑尼维尔2014年4月4日电 /美通社/ -- 图芯技术有限公司 (Vivante Corporation) 今天宣布对可穿戴产品、移动、汽车以及 4K TV 产品的片上系统与其 GC7000 系列 GPU IP 进行多重硅伙伴集成。GC7000 支持新发布的 OpenGL ES 3.1* 应用程序接口和对 Android 系统的硬件 TS/GS/CS(曲面细分/几何/计算着色器)延展。集成 TS/GS/CS 支持为用户手中带来先进的桌面3D 功能,使4K 渲染上升到新水平,在游戏中增加了更多出色的细粒度3D 细节和逼真感,同时还减少了功耗和内存带宽。
GC7000 系列中的技术提升在上一代图芯 Vega 架构的市场成功基础上继续发展。具有照片真实感的3D 游戏和动态用户接口现在见于超过两亿移动与家庭娱乐设备中,包括这些 。GC7000系列 GPU 内核与图芯经产品认证的统一单一驱动器软件栈打包供应,这些软件栈支持运行 Android™ KitKat、Chrome™、Linux、QNX®、Tizen™ 和 Windows® 操作系统的传统、当前和未来 GPU 与板极支持包 (BSP)。
图芯总裁兼首席执行官戴伟进 (Wei-jin Dai) 表示:“移动 GPU 市场已经抵达了一个转折点,在移动设备中能够实现桌面级图形,这是将传统设备与必备产品区分的关键特征。图芯 TS/GS/CS 提高了移动的门槛,使 GC7000 GPU 技术具备桌面图形同等的功能和图片质量,以及每毫瓦特与每平方毫米硅的更高性能,同时减少了功耗和内存带宽。”
GC7000利用了 GPU/GPGPU 多核处理方面的新创新成果,支持同步、连贯和分布式图形、计算机视觉 (CV) 与计算环境实现并行运行。每个内核都能独立或成群发挥作用,而针对特定任务的 GPU 资源即刻按需负载平衡与分布会接受实时监测,以便限度地提升性能和减少环境切换成本。通过使用先进的计算着色器增加了硬件曲面细分和几何着色,从而为移动和媒体片上系统前端带来了真实的 3D 桌面渲染,同时减少内部和片外带宽,从而减少功耗、热能和内存占用。增加的 GC7000改进还注重更好的游戏功能,这样 AAA 3D游戏在4K 分辨率下更加流畅,反应迅速轻快。通过对游戏图形与混合射线追踪等功能的硬件支持, Unreal Engine 4、Unity 4 和未来 Unity 5 SDK 的展现,用户能得到其全部屏幕上真正无所不在的游戏体验,游戏开发者也能利用跨越移动、计算机和游戏控制台的已有游戏生态系统。
GC7000 系列更小-更快-更炫的好处包括:
节能型可穿戴产品和电视与豪华车的高端移动设备的真正的 GPU 可升级性:GC7000系列产品支持有线硅空间的大概念,以匹配形状因子和市场要求。对于小的单 GPU GC7000,产品可从 3.0 mm2 (28 nm) 开始对齐网格,并且对于高端执行能以简单的模块化方式发展,从而实现业界功耗、性能和面积。
带有几何和曲面细分着色器以及计算着色器的小特许 OpenGL ES 3.1 内核:IP 封装整合先进的 3D 特征,这些特征可以改变行业动向,支持大众市场硅拥有和高端应用处理器一样的强大功能。与前代大众市场内核相比,GC7000 模片区缩小了20%,而且包含 OpenGL ES 3.1 与 DirectX 11着色器/GPU 技术的进展和即将来临的移动平台要求,包括针对 Android 操作系统的硬件 TS/GS 着色延展的支持。
更快的图形性能:更好地实时利用着色器可加速提升渲染性能、品质和效果,从而有效按比例放大到60英尺/秒的 4K 游戏内容。4K 分辨率拥有4倍于 1080p 的像素,而 GC7000 可以确保用户的设备满足游戏要求。
更炫的内核:GPU 热能和系统耗电量下降30%,带宽则通过使用图芯帧缓冲器 (vFB) 和像素压缩、Khronos ASTC(科纳斯自适应可伸缩纹理压缩)、几何/曲面细分着色器渲染与安卓优化智能合成 (Regionizer) 的创新带宽调制减少50%。
可设定的着色器内核执行配置:内核的范围从高度硅优化的八着色器解决方案一直覆盖到性能优化后的多 GPU/多着色器解决方案,所有内核都拥有同类中出众的性能及安全性(安全的 GPU)、操作系统 (OS) 虚拟化和缩放的硬件支持。
简化硬件和软件集成:单一统一软件栈支持所有 Vivante GPU 内核和现有软件平台,实现向技术的无缝过渡。GC7000 硬件更加模块化,通过更加容易的布局布线设计和减少线路拥堵支持更快的集成。
对系统友好的架构:GC7000 为混合和异构计算系统设计,利用 AMBA® ACE-Lite™(CPU – GPU 缓存一致性)和流接口 (Stream Interface) 支持开放计算语言 (OpenCL) 与异构系统架构 (HSA)。其他添加包括共同的像素压缩结构,让 GC7000 能够在 ISP、CPU、DSP、内存和显示处理器上进行一系列简化的像素处理。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。