处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Android系统版本无序发展反噬产业链

Android系统版本无序发展反噬产业链
来源:电子工程网 时间:2012-07-09

半年前,首款搭载谷歌Android 4.0系统Ice Cream Sandwich(冰激凌三明治)的galaxynexus正式推出。半年后,包括HTC、三星、摩托罗拉在内的主力Android系统商才“不紧不慢”地慢慢推出4.0机型。5月3日,三星正式发布第三代galaxys机型,并搭载Android4.0系统。记者另从摩托罗拉中国获悉,从5月开始,摩托罗拉也将推出部分现有机型的4.0升级。至于HTC,也是在今年的MWC大会之后才陆续“上马”Android4.0系统。由于本质为开源,Android系统发展至今,几乎完全脱离了谷歌的控制,其花费巨大开发的新版本系统往往在手机厂商需要为新品添加噱头的时候才会用上。更值得担忧的是,如今Android系统版本的无序发展状态,正对整条Android产业链产生反噬效果。

碎片化诟病来袭

林锦东接过同事递过来的HTCONEX看了看说,“拿去给研发部吧。”随即他掐掉手中的烟头,转过身来对着南都记者叹了口气说,“又是3000多块钱(指购买手机)。”林锦东是广州本地一家小微企业的创始人,业务是智能手机上的应用软件开发销售,横跨苹果iO S和谷歌A ndroid两版本。他开玩笑说,市面上大量的Android智能手机是被他这样的应用开发商买走的,目的是做产品适配。

“当用户在自己的Android手机上安装了我们的软件却发现打不开时,只会埋怨我们的软件有问题。这确实没错,但谷歌也有责任。”林锦东所说的“谷歌责任”,指的是Android系统在开源状态下,各种版本的系统并存的现象。除此之外,几乎所有的手机品牌都会在源生Android系统上对U I(界面)做改动,而不同配置的Android手机又有区别。

“你没有理由让普通消费者去弄明白其中的差别,所以我们只能投入更多的资源,从热销机型向下延伸,去适配尽可能多的Android机型。”林锦东如是说。

Android各版本市场占有率

截至去年底,Android应用在全球的下载量已经突破了100亿次,易观智库《2011年第4季度中国移动终端市场季度监测》调研数据则显示,Android IC代购 占中国整体智能手机销量的68 .4%.这些数字意味着庞大的市场,自然能让林锦东这样的应用开发商欲罢不能,但Android“碎片化”的多版本问题正愈演愈烈。两相比较间,不少开发商陷入了两难的境地。

在Android开发者官方网站上(devel-oper.android.com),不少开发者亦吐露出类似林锦东的“烦恼”,部分更显现出“抓狂”的情绪。在他们看来,谷歌确实花了不少心思,不断升级Android版本。但令人担忧的是,大多数开发出的新版本在开发者看来“华而不实”。

不受控的Android

事实上不仅是开发者,手机厂商亦如此———即便Android4.0系统上线已久,他们仍然选择在自己的新品上搭载Android 2.2版本Froyo(冻酸奶)和2.3版本G inger-bread(姜饼)。

同样是来自开发者官网上的数据,目前使用2 .3版本的多达63.2%,2.2版本为23.1%.至于4.0版本,仅2.4%.

其实,无论哪种版本,都属于谷歌Android,且对其官方商业模式不产生任何影响。谷歌前CEO埃里克·施密特(EricSchmidt)曾表示,谷歌从一开始就对Android有一个非常明确的收入模式:赠送Android系统给智能手机厂商,让谷歌成为默认的搜索、地图和电子邮件提供商,并且从广告中产生收入。

按照这种模式,谷歌根本不需要去管用户用的是哪种官方版本或“变种”Android,只要搭载谷歌应用即可。所以作为开源软件提供商,谷歌从一开始就没有“掌控”Android的欲望和理由。

然而现在的情况是,单纯靠市场竞争而形成的Android产业,变得让开发者“不那么舒服”。一些无法适配所有Android机型的小开发商应用,落到用户手里时可能会无法运行或导致死机,带来不好的用户体验。

此外,在咨询机构RationalA B分析师张星看来,一些谷歌创立A ndroid开源模式时没有想到的问题亦接连出现。首先是手机品牌纷纷按自己的意愿对产品进行A ndroid版本升级。以的4.0系统为例,往往只作为新品的噱头而已,一些新特性细节,根本未作宣传。其二则直接影响到了谷歌商业模式本身,“在一些被手机厂商改过的A ndroid系统中,你甚至找不到任何和谷歌有关的应用。”