处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

彩电市场迎乱战:4K ULED OLED谁成主流?

彩电市场迎乱战:4K ULED OLED谁成主流?
来源:广州日报 时间:2014-04-03

    2014年春天,彩电市场有点“乱”。一边是彩电厂商4K普及之梦,一边是ULED、OLED“不成熟”的吐槽,彩电厂商在用各类新品诱惑消费者的同时,却又互相“拆台”。日前,索尼(19.44, 0.32, 1.67%)、海信、LG、康佳、松下(7.24, 0.00, 0.00%)、创维等彩电厂商均登台亮相,各种产品一一呈现。

  那么,彩电,到底是哪种好?

  4K电视将迎来内容潮

  记者了解到,4K电视因其拥有4倍于1080P,8倍于720P的分辨率,在同等距离下观看,超高清的分辨率让人眼根本看不到像素点,呈现出无比细腻的画面效果。因此,随着上游屏厂商良品率大幅提高,4K屏价格下调,引起下游的索尼、三星、夏普、创维、康佳、海信、TCL等均推出4K电视。

  相比价格、尺寸以及机型,4K电视的软肋其实是内容。3月26日,索尼发布了2014年电视新品,包含3大4K电视系列共9款机型,屏幕尺寸覆盖49英寸~85英寸的4K产品。从产品构成来看,索尼依然把占领4K电视市场做为的自己2014年的营销战略。

  令人兴奋的是,索尼除了提供2K转4K的技术以将普通视频内容转化为4K超高清视频内容外,还积极推动4K在影视、足球转播方便的使用。记者获悉,张艺谋导演的国内首部4K流程拍摄制作的电影《归来》将于今年夏天公映。电影频道个试播4K电视电影项目是改编自“茅盾三部曲”的《蚀》,也已经与2013年10月开机。

  另外,今年足球世界杯上,也将史上首次进行4K直播。目前仅仅是索尼,在中国市场已经有1500块4K电影屏幕。在“一个索尼”战略下,索尼移动于3月27日发布了能够拍摄4K视频的新旗舰手机Xperia Z2。这也意味着用户可以自己拍摄4K内容,然后在4K电视上播放。

  稍早的2月25日,创维、长虹、康佳、TCL、夏普、索尼、三星7家电视制造厂商共同成立 “中国4K推广联盟”,宣布技术、终端、渠道和内容片源等产业链各方面将通力合作,联合推动4K电视在中国的普及。

  价格上,目前市面上40英寸~60英寸的4K电视价格集中在7000~13000元之间。业内预计,这一价格区间将在今年整体调低10%以上。可以预见,2014年电视厂商之间的竞争将促使4K电视价格一降再将,用户的购买能力将不成问题。

  ULED直踩OLED而去?

  在4K瞄准分辨率后,另一些彩电厂商则瞄上了色彩、画质。3月27日,海信发布了三款XT9000系列4K ULED电视新品,ULED是海信春季新品的核心卖点,海信希望借此叫板OLED电视。何为ULED(Ultra LED)电视?海信ULED采用多分区独立背光控制和HiView画境引擎技术,并模拟主动式发光显示器件的优势特征,实现了高对比度、高色域和高速响应的画质表现。中国电子商务消费电子产品调查办公室认为,ULED电视在色彩饱和度、对比度表现上和OLED相当,在亮度、技术成熟度方面比OLED更具优势。如果和普通LED背光产品相比,ULED优势对比度可以提升10倍以上,色域范围提升30%以上。

  价格上,海信65寸的4K ULED产品售价还不到目前市场上55寸OLED产品售价的一半,预计为2万元左右。而目前市面上55寸OLED电视售价在5万元左右。海信电器总经理刘洪新表示,由于OLED制造成本高、面板良率低,在未来3~4年内难以普及。

  然而,中国电子商会副秘书长陆刃波对ULED电视可以PK OLED电视的看法并不认同。他认为,ULED在技术上与OLED电视不是同一水平,OLED电视仍是未来趋势。有媒体援引创维集团中国区域营销总部相关负责人的话称:“现在提ULED,都是吹牛皮。”

  刁诡的是,同样在炫耀自家4K+OLED电视的松下,却在阿特姆斯丹的欧洲会议上称,OLED电视是“一种奇怪的妥协”。据外媒报道,松下产品经理Craig Cunningham认为,目前的OLED产品在6个月后面板质量会出现惊人的恶化。也许,厂商之间的“互踩”,消费者也能看得更明白,4K是“靠谱”的,而ULED或OLED,还是等,由时间来检验吧。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。