处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

嵌入式CPU将回归双核+厂商或转战多线程GPU

嵌入式CPU将回归双核+厂商或转战多线程GPU
来源:电子工程网 时间:2012-07-06

嵌入式产品CPU多核大战正如火如荼,四核方登场,八核的传言就已流出。但Imagination Technologies业务拓展总监Woz Ahmed近日在新产品发布会上透露,今年晚些时候或明年会很多厂商将回归到双核CPU,转而以多线程GPU来化芯片性能。因为多核CPU并不能太大提高线形性能,而GPU在这方面表现出色。

缩减CPU核,以GPU来帮助处理更多运算。听起来更像是Imagination的美好愿景而不像现实。Imagination是世界上的GPU IP授权商,接近80%的份额,占据垄断性地位,要知道ARM在这个市场才占到4%左右;同时它也生产GPU芯片,占到50%的市场份额,高通以33%的市场份额跟随在后。

如果厂商越来越多倾向以多线程GPU来增强芯片性能无疑是Imagination所乐见的,Woz Ahmed对此解释:“作为IP授权厂商,我们能观察到客户设计的趋向,‘回归到双核CPU’是我们基于看到的迹象做出的判断。与此同时,GPU将在SoC中取得越来越强的优势地位。(拓展阅读: 电子元件 )

业界近有一个大动作,某种程度上为Imagination的这种预见增强了说服力:

Imagination、AMD、ARM、联发科和德州仪器等行业巨头联合宣布成立“异构系统架构基金会”(HSA Foundation)。当英特尔还在不断改进晶体管工艺来提升芯片性能的时候,Imagination等HSA组织成员则希望运用Parallel computing(并行计算)来获取相似或者说更好的性能表现。在大多数情况下,它意味着图形处理器不仅能用来渲染图形、玩游戏,还能帮助设备处理一般性任务和应用。

Imagination此次发布的GPU IP产品是PowerVR 6系列的PowerVR G6230和G6430。与此前的PowerVR产品G6200和G6400在尽可能小的面积内提供性能的策略有所差异,PowerVR G6230和G6430是稍微增加面积来优化功耗和性能,应用包括智能手机、平板电脑、PC、游戏机、汽车和电视。当问及这两款产品的市场竞争性时,Woz Ahmed非常自信,甚至打破以往不评论同行产品的习惯,脱口而出:“我们的产品通常会ARM产品两代,而NvidiaTegra一直受功耗问题困扰。”

强调“完善”的产品

除了GPU产品,Imagination还有通用处理器、互联互通产品、云端服务、基于软件的音视频解决方案等几条产品线,几乎涉及所有的媒体设备。这些产品线不一定每一条都非常有特色,但还是有些思路可以借鉴。

比如互联互通产品线Ensigma IP同时提供WiFi和蓝牙技术,因为“我们希望将产品交给客户时,就是完善、高度可用的产品,为客户减少开发时间。”(Woz Ahmed语);

Ensigma可在单一设备上实现接收各种制式的模拟和数字电视、移动电视、数字和模拟无线广播,这样有助于改变这一市场零零碎碎的现状,而零碎的市场不大容易降低成本。

同样的思路在Imagination音频DSP Meta上也有所体现:获得MS11认证,可利用单线程解码广泛的多码流音频标准内容,适用于所有当前的和即将部署的音频需求,并与广泛的音频格式和标准保持兼容。

根据这些产品线来看,Imagination应该是想提供从客户到云端的所有多媒体解决方案,就像其单一产品提供完整的验证和应用那样,它希望建立一套“完整”的解决方案。

在GPU IP授权上,Imagination选择客户有些“挑剔”,并非照单全收。“我们希望和优质厂商合作,以避免产品同质化和客户产品的价格战。”Woz Ahmed表示,全球前20大OEM和半导体厂家大部分是Imagination的客户。中国大陆已有海思、Ingenic,瑞芯微、联想、ZTE等厂商成为Imagination的客户。随着本土半导体业的发展,相信会有更多厂商加入这一行列。

Imagination Technologies日前宣布推出其开创业界先河的PowerVR 6系列图形处理器(GPU)内核系列中的知识产权(IP)内核产品。(拓展阅读: IC代购 )

PowerVR G6230和G6430 GPU IP内核是仍在不断发展的PowerVR 6系列GPU内核家族的成员,它们在提供高计算效率的同时小化功耗和带宽需求。

伴随G6200和G6400内核, PowerVR G6230和G6430在6系列中进一步提供了两项设计选择,现在Series6系列内核包括了两个“双集群”和两个“四集群”IP内核。

PowerVR G6200和G6400分别为双集群和四集群设计架构在尽可能小的面积内提供的性能;PowerVR G6230和G6430则将“全力以赴”,在尽可能低的功耗消耗下通过额外的面积开销进一步化其性能。

与竞争对手的解决方案相比,所有“Rogue”架构的内核都可提供其无法比拟的功耗/性能比,且在功能特性上不打折扣。