处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Spansion推出新型人机接口协处理器,加速语音电子元件发展步伐

Spansion推出新型人机接口协处理器,加速语音电子元件发展步伐
来源:与非网 时间:2012-07-06

嵌入式闪存市场的创新者Spansion公司(纽约证交所代码:CODE)今天宣布推出Spansion®语音协处理器,这是业界首款支持语音控制系统接口的人机接口(HMI)协处理器。凭借Nuance Communications公司(纳斯达克代码:NUAN)的语音技术,该款新产品是汽车、游戏和消费电子领域语音识别系统的理想之选。此外,该产品支持更大的语音数据库,与常规语音接口相比,可以显著提高响应时间和精度。Spansion语音协处理器由定制型逻辑和高速存储器构成,有利于加快和优化语音控制人机接口,同时还可消除常规CPU在处理语音数据时的工作负荷。

随着 电子元件 智能化程度及互动能力的不断提高,语音、图像和手势等人机接口相继出现,以满足消费者对速度更快、互动性更强的信息访问方式的需求。目前,用户接口依赖于通用型硬件和软件。Spansion语音协处理器是首款具体应用型产品,它将定制型逻辑和硬件与Nuance公司的VoCon®软件引擎完美地结合起来,为诸如语音之类的自然用户接口提供了一种专用资源。

Nuance公司移动事业部执行副总裁兼总经理Michael Thompson表示:“Spansion以特有方式整合Nuance公司的技术,为汽车制造商提供了一种极其强大的平台。专业协处理器可以使语音互动变得极其快速、更加自然、甚至更加准确。”

Spansion战略联盟及业务开发资深副总裁Ali Pourkeramati表示:“随着人机互动的不断普及,市场上出现了对更加自然的用户接口的需求,而语音则走在了前列。我们的新型语音协处理器产品进一步巩固了我们的战略,即提供具有附加价值的系统能力,推动客户产品的差异化进程,促进互联智能设备的大规模普及。凭借我们在汽车和嵌入式存储器领域的优势,我们设计出了一种新的系统平台,它可以快速读取和分析数据,使用户体验迈上新的台阶。”

Strategy Analytics汽车消费调查总监Chris Schreiner表示:“语音识别技术的进步缩短了我们与自然语言理解之间的距离,这对汽车市场来说是至关重要的。越来越多的汽车制造商开始在汽车中装入语音识别接口,用于管理移动连接,同时提高驾驶安全系数。精度和延迟方面的改善,就像通过Spansion语音协处理器等创新技术所实现的一样,可以给消费者带来极大的便利,并改变我们与汽车的互动方式。”

Strategy Analytics中国区汽车研究总监徐震宇表示:“到2012年,中国原始设备制造商(OEM)所提供的具备语音人机接口的信息娱乐和车载信息通讯系统(telematics)的出货量将达到300万台,并預期在2018年达到2,000万台。开发厂商诸如Spansion语音协处理器这类的语音识别解决方案,必将刺激市场接受度,加强消费满意度。”

Spansion语音协处理器充分利用了Spansion久经验证的技术,及其在各类嵌入式应用中实现即时响应、高可靠性和性能方面的优势。基准检测结果显示,与仅采用应用处理器的典型系统相比,使用Spansion语音协处理器可使系统响应速度提高50%。应用处理器上的负载多可下降50%,使其可以腾出空间处理其他任务。另外,Spansion语音协处理器能够支持更大的语音数据库(包括多语言,语音性别和声调),这样一来提高了准确性并促进了自然语言理解。(拓展阅读: IC代购 )

IDC半导体部高级分析师Michael Palma补充道:“在当今的计算设备中,CPU需要处理从高速互联网接入、高清视频到3D导航和语音识别的几乎所有任务,结果为处理能力和存储器带宽带来了瓶颈问题。利用具体应用协处理器来处理语音评分任务,可以极大地改善语音识别系统的响应能力和延迟表现,同时为CPU腾出更多处理能力以集中处理其他资源密集型应用,从而在整体上营造出更好的用户体验。”

Spansion技术的首次应用是在汽车市场。在该市场中,语音提供了一种更安全、更智能的驾驶连接技术,同时限度地减少了手持设备的视觉-手动干扰。Spansion演示平台集成了Spansion公司的技术和Nuance公司的语音识别软件,目前,多家大型汽车制造商正在对其进行评估,今年第三季度将开始提供设计样片。