处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

TI演示全球首款Android开发平台,为其带来ZigBee功能

TI演示全球首款Android开发平台,为其带来ZigBee功能
来源:电子工程专辑 时间:2012-07-05
近日,德州仪器 (TI) 宣布推出 Android 2.2 软件开发平台,该平台可简化 ZigBee 与 ZigBee RF4CE 协议栈的移动设备集成。移动设备制造商现在可直接连接不断增长的消费类电子及智能家庭应用市场,这是业界前所未有的突破。由此实现的应用实例可帮助消费者通过智能电话与平板电脑控制智能电视及机顶盒 (STB) 遥控特性或实用工具管理等各种指令,从而可在限度提高移动设备易用性的同时为消费者提高灵活性。

IEEE 802.15.4 无线电技术被视为目前发展快的无线协议之一。根据IMS Research,仅在消费类电子行业中采用的 RF4CE 预计到 2015 年将从 2010 年的不足 1000 万套锐增到 2.5 至 3 亿套。同样,在各种家庭自动化解决方案中 ZigBee 连接的使用预计到 2015 年将增长到 2000 万至 3000 万套,在 2010 年数据基础上实现约 35% 的年增长率。

TI 低功耗 RF 产品市场营销经理 Volker Prueller 指出:“TI 是首家可为移动设备制造商提供该商机的公司,帮助他们将当前超过 2.94 亿部智能电话及平板电脑与家庭网络系统中大约 3.31 亿套设备进行互连,这是一个预计每年将实现大幅增长的巨大商机(IMS Research数据)。TI 提供的 ZigBee 与 ZigBee RF4CE 连接的简化集成可实现从数码摄像机到复杂家庭照明系统4等一切应用的逻辑控制,为希望通过其喜爱的移动设备获得更高功能的消费者提供精彩的体验。”(拓展阅读: IC代购 )

TI 推进 ZigBee 与 ZigBee RF4CE 移动使用实例发展

利用基于 Android 的触摸屏用户界面直接控制 ZigBee 驱动的网络设备,可在基于 TI OMAP 4 平台的 Blaze 移动开发平台上开发以下使用实例:

· TI ZigBee RF4CE 遥控技术:使基于 Android 的移动设备能够控制基于 PC 的媒体中心;

· TI ZigBee 家庭自动化 (HA) 配置文件应用:使基于 Android 的移动产品能够控制 LED 灯的色彩与调光,从而支持消费类照明系统;

· TI ZigBee 智能能源 (SE) 电表应用:可帮助用户通过基于 Android 的移动设备跟踪能源使用及价格状态。

TI 针对移动开发的 IEEE 802.15.4 无线电解决方案建立在 TI CC2530 片上系统器件基础之上,支持 ZigBee 与 ZigBee RF4CE 应用。该解决方案能够与 TI WiLink 6.0 整合 芯片 (WLAN 802.11a/b/g/n、蓝牙 (Bluetooth) 技术以及 FM 无线电连接)以及 WiLink 7.0 整合芯片(WLAN 802.11a/b/g/n、蓝牙与蓝牙低能耗技术、GPS 以及 FM 无线电)并行工作。

供货情况

TI 针对移动 ZigBee 与 ZigBee RF4CE 应用的 Android 软件开发平台将于 2011 年季度供货。