处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

春兰智能变频多联机组实现六大技术突破

春兰智能变频多联机组实现六大技术突破
来源:互联网 时间:2014-03-26

    在2014中央空调客户大会暨产品年会上,春兰推出了模块式智能变频多联机组(简称:多联机),由于应用了多项技术,受到了与会专家、学者及客户的高度好评。

    据春兰空调设备有限公司技术副总栾爱东向中国家电网介绍,春兰自主研发的这款产品,代表了业界同类机型的水准,它除了具备高端中央空调一般功能、技术外,还实现了六大技术突破:

  一是的分油、回油技术。多联机并联的难题是分油、回油技术,它不仅影响机组的运行效率,而且关系到机组的使用寿命。春兰多联机采用了专有回油程序,保证了油量充足;采用专有抛油技术,保证了压缩机不多油;专门设计的高效油/气分离器,有效保证了系统内润滑油的充足,防止液击和缺油运行,使机组在各种恶劣工况下均能可靠回油,保证压缩机的可靠运行。

  二是突破世界多联机并联数量极限。普通多联机多可以4台并联,而春兰多联机采用模块化设计,并联容量突破业内极限。同时,拥有独创的自适应技术,强有力地保证了压缩机在各种频率下高效可靠的运行和能量输出,使机组在运行过程中不受干扰,性能稳定,效率、效益大幅提升。

  三是独有的优化化霜技术。多机组并联时,可实现正常制热功能下的分组轮流化霜,确保用户制热时的使用效果,彻底打破常规的定时化霜模式,限度的保证了用户的使用。

  四是先进的模块化设计。春兰多联机采用世界先进的模块式设计,容量宽广,可自由组合并实现机组无缝联接。此外,基础模块之间没有主模块和子模块之分,即每个模块都是一套相对独立的系统,出现局部的故障也不会导致整个系统瘫痪,同时,为减少关键元器件疲劳运转,基础模块之间实现智能化轮休,各模块之间均衡运行时间,从而延长整机的使用寿命。

  五是的高效节能技术。春兰多联机不仅采用了的机组能量调节和控制技术,而且应用了新一代高压腔直流变频涡旋压缩机、高效内螺纹管、高效翅片等高效节能产品,以及高效热交换技术,从而使机组在保证每个空间温度、湿度需求的同时,大大节省电能并且保证用户舒适度。

  六是室外冷凝器高位设计。春兰多联机将冷凝器的位置设计至距地面500mm以上,从而使换热更加均匀、充分,运行噪音大幅降低,换热器利用效率进一步提高,并便于机组的检修。

  此外,春兰多联机还应用了第三代远程群控系统、远程故障诊断及报警系统等先进的控制技术,全面保护机组的顺畅运行;同时,冷媒单管长可达165M的配管,可满足高层复式或错层等多种建筑需要,使安装更加灵活、便利,有效降低工程安装的难度和成本,提高工程安装的效率。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。