处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

无线安防异军突起 或将改写安防市场格局

无线安防异军突起 或将改写安防市场格局
来源:安防知识网 时间:2014-03-20

    当部分用户因率先使用3G网络而令2G用户羡慕嫉妒时,4G已在部分城市悄然试用,而5G也传闻将在数年内投入商用。网络的更新换代带给普通大众的似乎只是网速提升,其实,它还能带动众多技术和产品的发展应用,就像3G引爆智能手机一样。近年来,随着无线网络的高速发展,安防行业也正由传统的有线安防向无线安防延伸。

    无线安防应用渐深抢占有线安防份额

    从市场份额来看,无线安防目前只占了整个安防市场的5%左右。但是根据我国的机动车数量、运营船只数量、施工工地数量、景区以及环境监测等方面的需求量,整个无线安防市场的份额其实相当可观,约可以达到整个安防市场的20%以上。此外,在一些项目升级改造中,由于重新布线投入较大,无线安防产品的应用显然能更加凸显竞争力,因此无线安防产品可以抢占有线安防的部分市场份额。

    和有线网络承载下的安防行业一样,无线安防目前的主要份额仍在于视频监控。随着无线通信技术的发展以及3G网络的全面覆盖,无线视频监控技术也逐渐发展成熟,主要的产品类型有车(船)载监控、手持监控、固定点无线监控和无线监控客户端软件等,其中前两者属于移动场景类,后两者属于相对固定场景类。

    目前,对于无线监控产品需求迫切的就是车(船)载监控,这类市场由于使用环境是在户外移动行驶中,并且活动范围通常较大,因此,不可能使用有线监控。由于以往都采用离线监控的方式,只能在发生事故后再调看录像,但在无线监控应用到车载监控市场后,就实现了车辆的在线监控和管理,不但可以监控实时视频,还能通过GPS进行定位,并通过传感器进行报警上传。管理人员也能通过实时视频进行抽查管理,遇到突发状况的时候并可以通过无线网络进行对讲指挥。

    无线固定点监控,目前在一些工地监控、环境监测、景区防护项目应用中,能够替代固定点监控,不需要建设网络线路,能够有效的降低成本。还有一类应用市场,就是人员的移动监控,也就是在出勤人员身上佩戴单兵设备,进行视频传输、语音对讲以及视频会议。

    亟待提升用户体验及开发整体解决方案

    未来几年内,无线监控终端市场的发展,主要重点在两个方面:一是提升无线终端的用户体验,二是开放适用于无线监控行业的整体解决方案。

    在提升无线终端的用户体验方面,由于3G网络的出现,才使得无线监控在一定程度上得到了普及,但3G网络目前所能够提供的网络带宽以及稳定性,与传统固定网络相比还有一定的差距。因此,在视频无线传输方面,需要做两方面重要的技术工作:通过高效率编码压缩算法,将所需要的视频码流尽可能地压缩,以适应无线网络带宽;为增强视频的实时性和流畅性,视频码流必须通过控制算法,实时评估网络带宽,对实时的码流进行控制。在网络带宽较低的情况下,通过控制算法,调整视频传输的参数,保证视频的流畅性。然而,随着4G网络的普及,网络的带宽和实时性都将显著提升,这对无线视频监控厂家来说,可以更大程度地提高用户的体验,传输优化的工作量也将大大减少。

    另一个就是急需开发适用于无线监控行业的整体解决方案。对于终端用户而言,单纯的无线视频监控无法完全发挥出无线网络的优势,并且相对于有线网络还具有很大的带宽局限性。通过无线网络和视频监控技术,可以衍生出很多智能化、高效化的行业应用,例如公安应急指挥、保险远程定损、公交智能调度等。

    实际上,随着业务的深入,并结合RFID、智能识别等技术,无线监控将会发展成为物联网、智慧城市、智慧汽车等行业的主要技术。

    市场发展决定销售模式

    目前无线安防大多数应用于车载、工地监控等相对更为专业的场景,现有的主要销售模式是项目型销售。以车载监控为例,安装车载DVR、摄像机的工程商通常需要具有更高的施工能力,并具备一定的车辆改装技能,以确保工程的可靠性和安全性;而车载监控的客户需求通常因客户的管理方式不同,而对视频、地图等业务功能的需求存在差异。因此对于无线安防厂商而言,拓展行业应用、开创新的销售模式仍是当务之急。

    项目型市场通常运营难度大,资金要求高,无法形成类似于渠道销售那样的稳定订单,这对于中小型产品企业来说,很难维持发展。目前,除了专业的系统集成商外,对中小型厂商而言,为可靠的“中间商”就是电信运营商。无线安防对于无线网络与生俱来的依赖性,对于运营商来说是一个先天的优势。产品制造商只有通过与运营商的捆绑,才能快速拓宽产品渠道,形成有针对性的行业销售体系。

    目前,无线安防在民用市场的应用很少。其主要原因在于民用市场当前的需求仍比较简单,大多只需要对家庭、小商铺,进行视频监控,这类场景往往都具备有线网络,能够沾边的也只有无线手机监控客户端以及摄像机的Wi-Fi接入。因此,短期内无线安防只有少部分产品可通过电商渠道进行销售,大部分专业产品仍需依托传统的销售体系。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。