处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

报警新趋势:形态多变 无线技术成新宠

报警新趋势:形态多变 无线技术成新宠
来源:安防知识网 时间:2014-03-20

    随着社会安全防范意识的增强,也为更好地打击和杜绝犯罪,安全防范产品被越来越广泛地使用,其中防盗报警系统在安防系统中是用户普遍的需求。这样也促进了报警行业的快速发展,同时行业也正朝着数字化、网络化、智能化、集成化的方向发展。想象行业的发展方向,我们感受到未来的美好前景,在翘首期盼未来时来聊聊关于2013年报警行业发展的那些事! 

    以多变形态,适合多类型应用

    目前,报警主机(不管是专业型商用报警主机或智能家居控制器)为了方便用户的各类型应用,都是采用模块化设计。在产品出厂时,厂商除了配好核心部件外,都将一些接口预留好,大多数增强或扩展功能都是通过添加不同的功能模块来实现的,如有线无线防区扩展模块、网络模块、GPRS模块、语音模块、联动控制模块等。例如,家用报警主机可添加控制模块,使报警主机成为家居控制器,用户只需通过键盘、遥控器或者电话,就可控制家中电器的开关以及灯光控制、煤气、车库门开关等;再譬如,有一些专业型商用报警控制主机具有更强大的对应联动和时序控制功能,可通过软件编程与探测器对应,或依据安排的时序,控制建筑照明等强电设备启动。

    由于传输方式的改进,一些新技术加入到防盗报警行业中并带来了一定程度的创新。例如在报警主机里添加短信、语音功能,其主要目的是提高警情送达的可靠性和迅捷性。采用短信报警方式,报警信号在任何地方都可以收到,且通信时间非常短、速度快。而增添语音系统后,可以打电话随时进行语音交流,还可语音监听,更加准确地掌握报警现场的情况。如深圳美安科技的有线、无线兼容报警主机,用户可通过电话和手机实现远程布防、撤防、远程监听及启动警号,且能自动播放这些信息,并准确及时地告知外界遇袭求救信息等。

    移动终端融合到无线报警应用

    APP的运用让防盗报警有了耳目一新,科技感、现代感、便捷感油然而生。传统的安防三大系统(闭路监控电视系统、门禁系统和防盗报警系统)中视频监控采用模拟信号(视频线)传输、门禁系统采用总线信号、报警系统多基于多线和总线报警,尤报警系统联网传统方式多采用电话线,很难和移动监控系统融合起来。随着技术的发展,监控系统出现了模拟数字混合系统、门禁系统从控制器端实现IT化、报警系统也可以基于有线IP或无线网络构建报警中心,使得移动终端可以融合到安防系统应用当中。安防系统已经是高度IT化发展的方向,可以说随着技术的发展,使得远程监控、无线监控成为可能。

    防盗报警系统是早实现和手机高度集成的系统,防盗报警系统应用一般有两种类型:报警主机联网到报警中心和不联网到报警中心。目前应用广泛的应用是独立型无报警中心的防盗报警系统,在这样的系统中,一旦发生警情,通常都是时间打电话通知当事人,而24小时在线可以接收报警信息的就是手机,所以这样的应用非常广泛,但不联网的报警系统由于没有报警中心,所以很少可以通过手机APP来访问防盗报警主机(当地端),而随着技术的发展,如果有一天防盗报警主机实现网络化(内置WebServer),则就可以开发出更好的手机APP实现报警功能。

    独立型无报警中心的系统主要应用于民用市场,而商业市场的防盗报警系统通常设有大型报警中心(比如110接警中心),一旦现场报警,则接警中心会在时间收到报警信息(可能包括报警信息、语音通知和视频信号等),而业主也会在时间收到报警短信、电话通知和应用消息,现在已经存在复杂的手机APP实现报警功能,不仅有具体的报警防区信息、通常还伴有视频信息(一段视频或者抓屏),方便业主和报警中心时间处理警情,保护业主财物的安全

    移动智能终端在安防行业的应用只能算是刚刚起步,还没有充分的发展和完善,以目前的发展趋势相信将来会有更多、更强大的集成和应用出现。

    成大联网应用,无线技术成新宠

    报警系统都由前端探测器、探测信号传输和报警主机三部分组成,到现在把探测器和报警主机合并看成是前端部分,从报警主机到地区接处警中心之间称作为传输部分,而接处警中心被称为后端管理平台部分,并被称为大联网报警系统。

    对于大型的报警区域联网,传统的PSTN通信方式或已经走到一个拐点,由于在通信前要建立实际的话音拨号物理连接,所以时间较长,完成一次报告需要10多秒,甚至近20秒的时间,存在报警信号不能及时送达报警中心的风险,尤其对一些跨多区域、大规模的PSTN组网的用户报警,风险将会更大。除了速度慢之外,基于PSTN的报警联网还有其它的固有缺陷,而且传统电话报警是单向通信,报警中心是被动接收前端主机上报的信息。

    而网络报警,中心除接收前端上报的信息外,还可对前端设备进行访问;传统电话报警,线路出现故障,报警中心是无法知晓前端报警主机是否在线或断线的状态,且报警中心很难发现;而网络报警,传输一旦故障,报警中心会立刻显示;还有传统电话报警,中心经常会接到不明信息,这些都与线路噪声和故障有关,而网络通信可以极大地提高传输质量和系统的可靠性。

    先进技术的发展从来就是“后浪推前浪”的,在防盗报警系统中,刚刚还在议论IP有线网络架构,3G技术和即将落地的4G技术又将开辟报警无线传输的新时代。随之,人们便又更多地关注报警联网、报警信息转发、报警联动的多渠道性、便利性和迅捷性。除有线的PSTN和IP网络外,无线技术无疑又将成为行业关注的重点。由于安装维护便利,目前无线报警系统所占据的份额越来越大,在家居安防,小型商业报警系统中已被逐步广泛应用。

    联网报警本质的要求就是有警情之后能够迅捷地实时报到中心,因此无线报警装置也要以此为根本,发挥其无线报警的优势,在有电话线或IP网络的地方,无线传输可以作为备份报警,在没有电话线的地方可以主动报警。无线报警装置的功能概括起来主要分为以下几个方面:

    .对电话线和IP网络的监测:无线报警装置在配接有线报警通讯控制主机时,要能够在不干扰原有线传输网使用的前提下,检测有线传输网的状态,一旦发现有线网不能正常使用,就自动接管原有的有线报警通道,切换到无线报警模式。当然,如果根本不存在电话线,就直接切换到无线报警方式,完成报警功能;

    .报警信息的发送:无线报警模块本身可以发送报警,例如检测到电话线故障后发送断线报警;无线报警模块还可以收到与之相连的有线报警主机的报警信息并实时发送出去;

    .报警信息的发送格式:为保证兼容现有的报警中心,无线报警装置的发送格式必须符合中心的要求。目前市场主流的有线报警主机的传输协议格式以Ademco、ContactID、4+2等为主,因此无线报警装置应符合这些主流通信协议;

    .嵌入式安装:由于联网报警网络已经建成,因此无线报警联网传输机必须能够兼容已经在网的多种报警主机ADEMCO、CK、EL等,并且无线传输模块也必须嵌入到报警主机内。

    结语

    可以预见的是,在未来很长一段时间内,传统的电话线传输方式会继续保持。在一些特定的场合配合TCP/IP网络和电信无线网组成的多网传输备份,必将成为发展趋势:

    无线化。就目前说,无线传输的主要缺点还是欠稳定,易受干扰;功耗大,需不定期更换电池,所以很多人更愿意用有线的传输方式。随着无线技术的发展,通讯也会越来越稳定,而人力成本和材料成本的增加,会让更多的用户选择无线产品,且简单的安装步骤让用户自己就可以DIY完成,先进的网络技术让用户使用手机、网页等方式就能很轻松、直观地使用和管理整个报警系统。

    网络化。在整个安防行业网络化大背景和网络越来越普及的情况下,报警系统也会朝着网络化发展。从提高报警信息准确性的要求来说,也要求报警系统与视频监控配合做好警情复核,从这点考虑,网络传输方式的优势便不言而喻。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。