处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

关于透光技术 视频监控镜头有话说

关于透光技术 视频监控镜头有话说
来源:企业网D1net 时间:2014-03-20

    监控行业的不断发展,对镜头的要求也越来越高,随着中国企业的激烈竞争,日本企业也会继续降低价格以求稳定自己的地位,但是下降的幅度不会太大。日本企业的降价与中国企业的涨价会使镜头价格达到一个平衡,这个平衡离目前市场的价格不会相差太远。然而近期,监控镜头受强光影响,画质会大大受损,这必然会引起相关企业的重视,进行技术革新与产品创新。

    作为中国企业,首先要认识的是唯有不断的加强创新与投放,才有可能在产品性能和效果方面赶超日本镜头水平;另外对中国镜头制造企业而言,应该跳出价格战的“泥沼”,苦练内功,引进先进技术和设备,提升品质和管理,塑造品牌,提高产品的附加值,逐渐进军高端市场,并积极参与国际竞争,以赢得应有的市场份额。

    国内监控镜头市场状况分析

    纵观全球监控镜头市场,日本目前占有全球60%以上的市场份额,居市场排名之首。而在这之前,德国监控镜头制造技术要优于日本。之后,日本经过“偷师学艺”和不断的摸索,在光学镜头的技术与创新,以及市场占有率上,逐渐开始,尤其在监控镜头领域,逐渐成为世界的。另外,韩国镜头产业近年发展的速度也不可小觑。韩国镜头的产品质量和价格都介于日本和中国镜头之间,他们的生产成本比日本低,比中国高,而质量却接近日本。这一点是中国镜头厂商需要努力超越的。虽然韩国镜头在国际方面拥有自己的优势,但是在中国市场竞争优势表现不明显,这可能是韩国厂商在对待中国市场没有大力度去开拓和推广的原因所致。而德国作为老牌镜头制造大国,面对着发展前景大好的监控镜头市场也为之心动,部分德国厂商逐渐开始争相挺进监控行业,欲分一杯羹。主要是面向中国、韩国和美国等地,试图通过与当地企业合作,共同开发、研制、生产高端光学镜头。

    说起国内镜头产业的发展,生产厂家主要集中在深圳、福州、厦门、泉州、长春、兰州、河南等地,其中以福州为集中。目前,福建的镜头产量约占国产镜头市场的70%,成为中国监控摄像机镜头的重要生产基地。经过几年的迅速成长,中国镜头的出口比例已占到产能的45%以上。

    另外,以市场层次来分析,日本镜头主要以高端市场为主,占据了高端市场的大部分份额。而中国国产镜头主要以中低端市场为主,中国镜头由于生产成本低(主要是原材料和劳动力),因而具有价格低廉、产品适用的特点,已受到许多国内外摄像机生产厂商的欢迎和青睐。许多中国镜头制造商近年也开始意识到,要想获得更大的利润和企业长期的发展,必须向高端市场开拓,要着力改变中国镜头即等于低端镜头的形象。而深圳作为安防之都,近几年在镜头产业方面也有发展迅速,已有众多有实力、有创新能力的厂商在镜头制造技术方面表现卓越。

  

关于透光技术 监控镜头有话说

  当视频监控越来越关注高清时,人们对监控系统的关注度也由整体向细节靠拢。例如,用户不再只关注监控摄像机,而是监控镜头、芯片处理器,是否支持低照度、宽动态等功能。如果要想监控图像更完美,还需要从"头"开始。透过监控镜头了解监控成像效果。

    监控镜头的材质不仅影响着镜头自身的寿命,同时也对整套监控系统的图像画质有不小的影响。镜头外壳材质、接头齿轮、镜片等有着较为直接的影响。如果材料质量较次,那么镜头很容易在露天环境下被"腐蚀",镜片透光性影响图像质量。

    针对不同的监控镜头和镜片,业内整合了五大镜头厂商,针对他们生产和主打的监控镜头进行分类。对比不同监控镜头都有哪些特性,在使用过程中如何选择适合您的监控产品。

    球面与非球面监控镜头

    从外观来看,许多监控镜头都采用了球面设计,这也是目前十分主流的镜头产品。但是,受到光学和物理的限制,从镜头边缘透入的光线无法在中心部分聚焦成一点,特别是在调整变焦镜头到光圈或超广角时,这种现象特别明显。为了避免无法"聚焦"的问题,尽管监控镜头从外观来看是球面,但镜头内都使用了非球面镜片。

    监控摄像机镜头

    镜片的厂家集中关注三个方面:锐利、照明和图像。对于用户而言,这也是这三方面也是测试其性能的标准。由于其复杂的材料和设备,百万像素的镜头需要严格的组装工艺和质量控制程序。

    另外,还有一种非球面镜,镜头前组使用大口径模铸式非球面镜片和后组模铸式非球面镜片,可以修正边缘的焦点误差和渡角色散和降低鬼影效果。

    超低色散镜片

    除了改变镜头的"结构"外,还有一种通过改变其透光模式提高图像清晰度。不知您是否听说过(超)低色散镜片,这种镜片可有效解决色散问题,对于长焦监控来说,解决色散问题十分必要,由于不同光源波长不同,镜片折射率也不一样,因此也会造成错位误差。

    超低色散镜片,能够杜绝因颜色失真而产生的二重色散,因为超低色散镜片可以更正色彩,令整体画面质素提升和杜绝焦点误差降低,让远近摄影镜头都能够拍摄到清晰锐利的图像。

    除了这种大众化的超低色散镜片外,还有一种"高折射,低色散"镜头,一般适用于广角镜头。这种新模式的低色散镜头,具备较高质量的光学玻璃,如此会具有较高的折射率和较低的色散特性,比一般光学玻璃较不易产生横向色差。

    监控镜头后接口

    多层镀膜减少光能量流失

    任何物体对光线都有反射作用,监控镜头自然也无法避免。为了让镜头透光量更多,且减少光能量流失,目前较为先进的方式就是选择多层镀膜。经验证,多层镀膜甚至可以让99.5%以上的光线完全通过监控镜头。使用多层镀膜监控镜头,终成像画质也有所提升。

    关于监控镜头及其作用,不仅在于镜头的材质,其镜头透光原理更是核心。为了满足高清成像,这些镜头厂商们已经做出努力,至于您的高清系统选择何种镜头,价格、需求也要全面衡量。

    技术革新与产品创新是监控镜头发展方向

    作为中国企业,首先要认识的是唯有不断的加强创新,才有可能在产品性能和效果方面赶超日本镜头水平;另外对中国镜头制造企业而言,应该跳出价格战的“泥沼”,苦练内功,引进先进技术和设备,提升品质和管理,塑造品牌,提高产品的附加值,逐渐进军高端市场,并积极参与国际竞争,以赢得应有的市场份额。

    在CCTV镜头制造技术上,日本仍是者,国产镜头与日本镜头在技术层面仍有着较大的差距,主要体现在新品开发和研发周期上。日本镜头以其技术优势和日本人少有的对产品的“苛刻”要求,使日本镜头成为高品质、先进工艺、先进技术的象征,比如CCTV镜头的非球面镜片技术、红外对应日夜两用镜头等都是由日本厂商率先研发出来的。

    如今,监控行业的不断发展,对镜头也将提出更高的要求。比如红外对应镜头就是随着监控行业近年对夜间低照度监视的需求而诞生的创新产品;要求监视角度更广,促使鱼眼镜头的问世;要求监视距离更远,又促使镜头制造商纷纷推出高变倍远望镜头。镜头小型化将是未来手动变焦镜头发展的重要趋势,采用小规格的透镜以及通过非球面镜片来减少透镜的数量,可以使得镜头的体积更为小巧,“瘦身”也是镜头发展的趋势。此外还有像素的要求,与数码相机相比,相对而言,之前监控用摄像机对像素的要求不是太高,一般为30-40万像素。随着技术和市场的要求,可能会越来越高。市场竞争逼使企业创新意识增强。国内镜头制造商也要十分重视技术革新和产品创新,才能使产品的品质和稳定性有突破性的提高。

    结语

    近几年,随着视频监控的快速发展,国产镜头凭借着高品质和良好的应用效果已广受用户青睐和国外同行关注。在这之前,中国大部分高端市场都被日本品牌所占领,国内镜头厂商竞争呈现出激烈状态,众多厂商都处于缝隙生存。国内镜头制造商也要十分重视技术革新和产品创新,才能使产品的品质和稳定性有突破性的提高。规模小、生产能力弱、创新能力差、竞争力度不够等等这些问题都普遍困扰着国内镜头厂商。经过几年的迅速成长,在国内主流镜头制造商的勇于创新和积极带动下,国内镜头瞬间扭转了局面,中国镜头已成为世界镜头产业里一支不可忽视的生力军。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。