处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ST引领业界在数字家庭向64位计算技术演进

ST引领业界在数字家庭向64位计算技术演进
来源:EEWORLD 时间:2014-03-20

·意法半导体现有的、基于ARM系统芯片的‘Cannes、’‘Monaco、’和‘Alicante’系列在市场上成功推广

·利用的64位ARM内核,可支持市场对未来系统芯片的日益提高的性能和存储容量需求


   中国,2014年3月19日 ——横跨多重电子应用领域、的半导体供应商、市场的高清(HD)和超高清(UHD)机顶盒芯片制造商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出创新的STi8K™架构的细节,该架构将用于未来的数字家庭系统芯片(SoC)。

   STi8K™系统芯片基于的ARMv8-A处理器内核,将进一步提高现有的Cannes/STiH3 (FHD[1]/UHD HEVC 客户端设备)、Monaco/STiH4 (FHD/UHD HEVC 服务器/网关)和Alicante/STiD12 (DOCSIS®)系列产品的性能,从而实现符合未来趋势且将无缝地从32位向64位计算技术演进。

   意法半导体执行副总裁兼数字融合产品部总经理Gian Luca Bertino表示:“在移动消费电子市场上,计算技术开始从32位向64位演进。即将推出且要求更高的技术,例如DOCSIS 3.1或每秒60帧的超高清电视的全功能10位高效视频编码(HEVC,High-Efficiency Video Coding)将会在推动数字家庭市场向64位演进。意法半导体的Cannes、Monaco和Alicante系列产品已经在市场上成功建立了一个完整的、研发周期短且面向未来趋势的基础。新STi8K架构是具有里程碑意义的发展,并将64位计算技术带入数字家庭。”

   采用意法半导体的28纳米全耗尽型绝缘层上硅(fully-depleted silicon-on-insulator,FD-SOI)以及更小的制造工艺优化的STi8K™架构,基于的ARM® Cortex™-A53和Cortex™-A57 64位处理器技术,拥有更高数据吞吐量、更大内存寻址空间和更低的功耗,兼具高性能、高可靠性和高能效,可满足终端用户的需求和生态设计的要求,例如美国的能源之星(Energy Star)和欧洲的EuP (Energy using Products)能效法令。

   ARM商用营业部高级副总裁Tom Cronk表示:“关于数字家庭市场的前景,我们持有与意法半导体相同的观点。DOCSIS 3.1技术的超高带宽家庭网络接入系统配合全色超高清应用将颠覆用户的家庭娱乐体验。我们与意法半导体的长期合作,包括意法半导体近推出、基于我们的64位处理器的系统芯片,以及我们双方在软件生态系统开发社区的共同投资,例如通过Linaro的投资项目,将是实现更先进的现场感更强的用户体验的关键要素。”

   意法半导体的STi8K™架构内置意法半导体独有的Faroudja®转码技术(例如,可处理8路高清码流)以及先进的硬件辅助联网功能,可实现非常先进的多媒体内容传送,满足现未来的卫星电视、有线电视和双模家庭服务器和网关的技术要求。

   由于新架构支持ITU-R Recommendation BT.2020非强制性标准的每秒60帧的超高清、宽色域和10位色深要求,基于OpenGL ES 2.0和OpenGL ES 3.0 标准的高性能全帧率图形,用户将享受一个真正的超高清的如临其境的数字视觉体验,特别是为临场动态角色扮演、体育赛事和游戏用户带来极其真实的现场感,让运营商能够利用原生4K分辨率提高服务品牌的知名度。

   STi8K™集成新规划的HDMI 2.0端口以及的HDCP 2.2(高带宽数字内容保护)数据安全模块和DisplayPort v1.2端口。其中,HDMI 2.0的数据吞吐量高达每通道6Gbps,而DisplayPort v1.2为全色全帧率超高清平板提供高速连接通道。

   Bertino补充道:“我们近推出的Cannes、Monaco和Alicante系列产品保持高速增长势头,让我们跻身于超高清和HEVC技术的前沿。在研发未来的数字家庭应用时,这些产品将会为客户带来研发周期更短的好处。”

   以“科技丰富数字生活体验——广播到云端服务创新方案”为主题,意法半导体将携的家庭多媒体解决方案亮相于2014年3月20-22日在北京举行的第22届中国国际电视广播信息网络展览会(CCBN)。意法半导体展台位于中国国际展览中心3号馆3205号展台。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。