处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

恩智浦绿色洗衣机等家电应用全方案,+助力中国厂商设计高效节能产品

恩智浦绿色洗衣机等家电应用全方案,+助力中国厂商设计高效节能产品
来源:与非网 时间:2012-07-02
中国上海,2012年7月2日—— 今年6月以来,为促进节能家电等产品的消费,中国财政部、国家发展改革委、工业和信息化部联合发布“节能产品惠民工程”在高效节能家用电冰箱、洗衣机、热水器的推广实施细则,明确采取国家财政补贴方式支持其推广使用,这标志着中国“节能产品惠民工程”在空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器等五大类节能家电产品推广实施细则已经全部出台,中国节能家电推广进入了全面实施阶段。 作为一向致力于为中国家电市场发展提供技术的恩智浦半导体,值此中国政府大力推动节能家电之际,向市场呈献系统高效、绿色智能的半导体家用电器完整应用设计方案,例如结合全球高性能混合信号技术的新一代智能洗衣机参考设计,帮助中国家电生产厂商迎接“节能惠民工程”实施细则在节能高效方面对产品的行业新规定、新标准,轻松、灵活地设计开发出符合高效节能要求的产品,在市场上赢得先机!(拓展阅读: IC代购 )
全球技术的恩智浦半导体系列应用方案,专长于利用智能控制,提高供电效率,减低待机功耗,结合了灵活性和低成本等优点,可令家电产品实现节能高效的整体目标,令产品设计具备以下优势:
  • 恩智浦高效简洁、优化、增加产品价值的分立器件解决方案,依靠功率、尺寸和功能附加值的理想平衡来达到洗衣机优化设计的效率。 恩智浦的分立技术产品组合以业界的封装,提供全面的性能,方案的设计制造能力、供应链和投资力度足以满足您当前对分立器件的需求,并化解您规划新一代洗衣机产品时的遇到的设计难题。 在家电产品设计中采用恩智浦分立器件方案,可以提高供电效率、缩小设计尺寸、增加功能。我们的分立器件产品组合包括有着无与伦比性能的低VCEsat(BISS)晶体管、整流器、小信号和功率MOSFET。 将这种性能与FlatPower SOD123W和SOD128等封装或牢固的Power-SO8封装LFPAK相结合,可以得到效的洗衣机设计。
  • 恩智浦GreenChip高度集成电源管理IC,能令家电产品成本降低,达到行业低待机功耗。 恩智浦是全球首个为电源管理提供高成本效益、高能源效率的GreenChip芯片系列半导体供货商,旗下GreenChip产品能够支持任何使用交流电源的器件的设计,并且提供很多额外优点。家电产品设计如果采用高效GreenChip先进的开关电源控制器 IC并集成MOSFET,待机模式下的耗电量低可小于10 mW,而且系统可从待机模式快速唤醒,恢复至全面运行状态,大大提高产品效率。
  • 恩智浦提供电容触摸与LCD屏幕的智能用户接口,帮助家电产品为消费者提供适合不同温度、循环和类型的多种设置,实现轻松容易的控制。 为了确保交互可靠以及整个用户接口保持低功耗,我们的容性 触摸 IC提供已获专利的软件算法,支持自校准,工作功耗非常低(可达6uA以下)。
  • 恩智浦32位微控制器与TRIACS方案共同为家电设计提供图形U/I、系统管理以及电机和负载控。 以基于恩智浦32位ARM微控制器全线产品功能丰富,可帮助家电设计轻松实现系统机中多种电机和负载控制,并且还能驱动高抗干扰的TRIAC BTA316和ACT108,而无需任何其他驱动方案。恩智浦32位微控制器方案可全面替代传统的8/16位在家电中的应用,按设计需要实现图形界面管理、功耗监测、NFC和RFID无线通讯等多种功能,显著提升家电系统的性能及功能。
  • 基于恩智浦RFID 和NFC技术的智能连接,支持智能洗衣机检测织物纤维、远程维护等高端功能。 在近这些节能产品优惠政策实施细则所相关的五大类家电中,恩智浦半导体能够提供更多独到的先进技术,令新一代节能智慧型洗衣机的设计更具市场优势:我们的方案可以洗衣机从内置RFID标签的钮扣中读取有关织物纤维类型及颜色等信息,并可根据读取的信息优化洗涤程序。此外,获得相应授权的维护技术人员使用具有NFC功能的手机,即可对智能洗衣机进行远程诊断、更改其工作状态、启动可与指定服务中心直接通信的相关应用程序等。
除此之外,恩智浦还拥有其他完善绿色智能家电设计的应用方案,比如用电计量、温度传感器、I2C缓冲器、通用IO(GPIO)扩展器等,以供设计者选择。恩智浦整合各项先进技术,帮助工程师们设计出更节能、环保、轻巧智慧的家电产品,支持中国厂商切合市场热点,设计出符合“惠民工程”实施细则要求的产品,在市场竞争中脱颖而出。
恩智浦半导体家电应用市场全球高级销售总监梅润平先生表示:“中国节能产品惠民工程的推广,及其在空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器等家电市场实施细则的全面出台,反映出中国政府宏观策略上对于节能家电产业推广的决心,以及日益增加的投资。作为一家跨国企业,我们很高兴能够贡献多年来恩智浦在洗衣机设计方面的专长和技术,为这项惠国惠民、对全球环保作为贡献的政策中发挥作用。恩智浦现有的卓越的家电应用方案结合了灵活高效等优势,能够支持厂商实现产品节能目标。未来,恩智浦将继续加大投入,为中国市场带来更多表现优异的家电应用设计!”(拓展阅读: IC电子采购 )
恩智浦将于7月20日在广东省顺德市参加2012第四届家电IC创新技术与节能管理研讨会,以演讲和现场产品演示,向广大中国设计和制作厂商,呈现我们全面家电产品,尤其是高端智慧节能洗衣机方案的丰富功能和卓越性能。
关于恩智浦半导体
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI)以其的射频、模拟、电源管理、接口、安全和数字处理方面的专长,提供高性能混合信号(High Performance Mixed Signal)和标准产品解决方案。这些创新的产品和解决方案可广泛应用于汽车、智能识别、无线基础设施、照明、工业、移动、消费和计算等领域。公司在全球逾25个国家都设有业务执行机构,2010年公司营业额达到44亿美元。更多恩智浦相关信息,请登录公司官方网站查询。