处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

相同技术不同应用LED屏和LED背光区别

相同技术不同应用LED屏和LED背光区别
来源:中关村在线 时间:2014-03-13

   LED屏绝非常用LED背光源,LED显示屏又叫电子显示屏或者飘字屏幕。是由LED点阵和LEDPC面板组成,通过红色,蓝色,白色,绿色LED灯的亮灭来显示文字、图片、动画、视频,内容。可以根据不同场合的需要做出不同的调节,比如一般的广告牌那些流动的字画,就是通过flash制作一个动画,储蓄在显示屏的一张内存卡里,再通过技术手法显示出来的,可以根据不同的需要随时更换,各部分组件都是模块化结构的显示器件。传统LED显示屏通常由显示模块、控制系统及电源系统组成。

   LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,灯球刚开始全是蓝光的,而是后面再加上荧光粉,根据用户的不同需要,调节出不同的光色,广泛使用的有红、绿、蓝、黄四种。由于LED工作电压低,能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时),所以在大型的显示设备中,尚无其他的显示方式与LED显示方式匹敌。

   把红色和绿色的LED晶片或灯管放在一起作为一个像素制作的显示屏称为单色或单基色屏和三色或双基色屏,把红、绿、蓝三种LED晶片或灯管放在一起作为一个像素的显示屏叫三基色屏或全彩屏。如果只有一种色就叫做单色,制作室内LED屏的像素尺寸一般是2-16毫米,常常采用把几种能产生不同基色的LED管芯封装成一体,室外LED屏的像素尺寸多为6-31.5毫米,每个像素由若干个各种单色LED组成,常见的成品称象素筒,双色象素筒一般由2红1绿组成,三色象素筒用1红1绿1蓝组成。

LED屏更贴切人们工作生活

无论用LED制作单色、双色或三色屏,欲显示图象需要构成像素的每个LED的发光亮度都必须能调节,其调节的精细程度就是显示屏的灰度等级。灰度等级越高,显示的图像就越细腻,色彩也越丰富,相应的显示控制系统也越复杂。一般256级灰度的图像,颜色过渡已十分柔和,而16级灰度的彩色图像,颜色过渡界线十分明显。所以,彩色LED屏当前都要求做成256级到4096级灰度的。

   LED之所以受到广泛重视而得到迅速发展,是与它本身所具有的优点分不开的。LED的发展前景极为广阔,正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。

   LED显示屏具有环保、亮度高、高清晰、高可靠性等特性逐渐凸显出来,而上一个阶段,LED显示屏市场只是满足了人们的需求,但是在LED显示屏产品上却达不到要求,质量不过关。随着LED显示屏的发展,如今LED产品又有了一个新的突破。至少比上一阶段又提升进步。也开发了一系列完全有别于传统光源应用的产品会大行其道。LED显示屏会出现更大更广的一个发展空间。LED显示屏不仅仅是美化作用,它的多变使得更贴切人们工作生活中的点点滴滴。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。