处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

云技术入驻热成像受宠 视频监控全覆盖

云技术入驻热成像受宠 视频监控全覆盖
来源:数字音视工程网 时间:2014-03-10

    据HIS研究,10年来视频监控设备市场年度增长率多为两位数,其增幅可见一斑。毫不例外的是2014年全球市场增长预测超过12%。 

    视频监控可按照产品分类,地理区域和终端用户类型划分不同市场。而这其中一些市场的增速要高于平均值。观望2014视频监控行业,云技术入驻,热成像受宠,视频监控全方位覆盖成为可能。

    视频监控行业发展观望

    目前中国的安防产业已经有3万家,解决了150万人的就业问题。其中可以看到,安防产品的产值在1400亿,比较前面的数据,安防摄像机的生产主要是在中国,而且中国安防摄像机的生产有很多技术上的创新。在安防里面也有针对相机的概念,而这方面与手机不同,手机里面可能是为了减薄的,而安防里面是为了获取更多监控的图像。

    另外,安防的产品比较广泛,例如视频监控—即路口摄像头、防盗报警、出入口控制、车库,还有实体保护。于实体保护大家可能比较陌生:实体保护主要是一个区域的保护,像目前比较流行的光纤的边界保护,例如在监狱周边、机场周边,可以布置一圈光纤,通过光纤的微抖动,假设有人经过,它(光纤)可以监测到路口的某个位置,调用相应位置的摄像头来实现光纤周界监控。光纤周界监控也是周界监控里面非常热门的一个应用,国内有一些比较大的公司像武汉长飞等,也在推出这样的系统。

    安防本身的发展,不仅仅是中国—大家可以看到,实际上技术发展是远远于产业发展的,因为产业在工程方面需要基础—那么单从技术发展来看,安防视频监控本身会从事后的调查取证,转移到事前的分析、总结,以及事中的指挥。

    可以结合抢银行案例:其实在短时间内经常出入银行的人,他本身就有嫌疑,那么对于这点可以看出,至少他是一个值得重点关注的对象,所以在智能监控的这块,完全可以做到事前分析,还有现在很多公共场合,比如监狱,只要监控能够智能分析,人的运动频率,比如说他可以预测打架,在某些监狱这个系统已经在推广了,就是说在遇到囚犯发生斗殴时,会自动发生报警,这样就不需要人一直看着了。

    云视频监控快速发展

    在中国,云计算概念越来越流行,尤其是在电信基础设施完善后。此外,随着网络带宽的提高和网络的产品定价下降,基于云的视频监控解决方案吸引了越来越多的供应商的关注。虽然基于云的解决方案不是一个强制性的选择,但它确实是推动民用视频监控的需求的一个绝佳机会。

    迄今,在中国基于云的视频监控应用市场主要是住宅和SMB(中小型企业),而且大多数来源于传统视频监控的需求。在住宅应用方面,照看小孩和老人是主要的服务功能,其中可能还包括医疗辅助系统。由于中国大部分家庭居住在公寓中,视频监控的重点是客厅和卧室这样隐私的地方,这是家庭监控难以被中国家庭接受的重要原因。

    在中小型企业应用方面,云解决方案可以让用户检查实时视频,并回看录制的任何时间点视频片段,这提供了一个便捷的方法来管理和接受警报。云视频监控不仅仅是一个物理安全解决方案,它可以和云医疗整合,支持视频通话,程度利用移动终端。作为IT解决方案,基于云的视频监控应用更容易被大众所接受。事实上,一些供应商已将云技术应用到微信—一款在中国流行的及时聊天工具。另一个重要特征是,云计算支持朋友圈或社交共享。

    基于云的解决方案的竞争者不仅是传统视频监控供应商,还包括存储供应商,IT解决方案提供者和电信运营商。中国的一些电信运营商捆绑宽带服务向提供客户一个支持云存储的免费网络摄像头,同时收取额外但合理的月租。随着不断增加的客户群和越来越多的重视,IHS预测基于云的视频监控解决方案将通过它提供给客户的应用程序所创造的价值来定义。中国有超过十亿的潜在用户,同时获得产品和安全功能的是一个吸引用户的成功组合。

    热成像相机出击商用领域

    大多数技术型市场上,视频监控设备的平均典型地随着时间推移在逐步降低。事实上,2014年全球网络摄像机市场平均价格预计将下降10%以上。IHS预测在未来几年内ASP下降幅度的视频监控产品是非制冷式热像相机市场。非制冷式热成像相机在商用安防市场表现突出。它们不受恶劣天气条件或光照条件改变的影响,在完全黑暗的条件下也能运作,非常适用于视频分析。前几年,该产品性能虽高,但过于昂贵的价格影响了它的市场。近年来,随着价格降低(一些公司报告的ASP下降超过20%),该产品技术越来越吸引市场眼光。

    价格下降有几个因素。首先,传统安防摄像机生厂商陆续进入该市场。2013年CBC和Mobotix发布了新的热成像产品。2014年可能有更多的厂商加入。其次,热成像相机的生产成本是核心探测器和传感器的价格。这些目前只有少数几家公司提供。技术的发展和制造工艺的改进显著降低了制造成本。这种趋势在制造业还将继续,并且一些公司尝试使用12/13微米的像素间距。现在市场上也出现了中国供应商提供的较低价格的核心探测器和传感器。

    2013年,很大比例的热成像相机供应商扩大了产品范围,开始提供价格较低的低端产品。这些产品规格比常规产品低,预计将针对那些没有使用热像相机产品终端用户市场。IHS估计这种情况将在2014年继续。的供应商寻找新的市场,其他则不得不追赶领头者的步伐。商用安防市场的非制冷热像相机的数量表明市场卑微商品化。竞争的加剧,新产品的出现和新的终端用户市场意味着2014年是技术突破性的一年。

    视频监控全覆盖成为可能

    目前,在视频监控监控领域,由于视频图像的直观性及在治安等方面所起到的巨大作用,现在不仅在机场、车站、码头等人流集中的公共场所采用视频监控系统,而且在一些办公场所和住宅小区也安装了视频监控系统,在一些如监狱等重要场所更是提出视频监控全覆盖的应用要求。

    一个视频监控系统一般由视频采集、视频传输、图像显示、记录、控制等几个部分组成。如何才能真正实现视频监控全覆盖。笔者以为,以下几个要素是必须要考虑的。

    ,密度。即单位面积内所需要的摄像机数量。这个应该很好理解,也不会产生异议,因为每个摄像机的拍摄范围有限,没有足够的摄像机数量不可能做到全覆盖。所以,要实现视频监控全覆盖,数量要求是必须考虑的要素。

    第二,角度。对某台摄像机来说,不管安装在什么地方,采用什么安装方法,总会产生摄像死角和盲区(即使采用可360度旋转的球型摄像机也不例外),所以,必须要考虑每个摄像机的拍摄范围,利用几台摄像机相互衔接交叉拍摄,来解决摄像死角和盲区,真正做到监控全覆盖。


    第三,清晰度。影响图像清晰度(也可称为图像质量)有以下几个因素:一是摄像机本身性能、指标,如选用的是标清还是高清标准、光照度如何等。二是使用环境因素,如白天还是黑夜,高温还是低温(不少摄像机在极高、极低温度下无法正常工作或根本无法工作),室内还是室外等因素。三是清洁度,因为摄像机一般都安装在比较高和比较隐蔽的地方,清洁工作不太方便,而且经常被忽视,所以这个因素更应注意(说起清晰度,往往只从技术角度考虑,忽视非技术因素对图像清晰度的影响)。

    第四,传输、记录和处理。这些因素也是比较容易被忽视的,因为人们往往只关注图像拍摄得是否清晰,拍摄范围是否全覆盖,而忽视图像终是需要传输至监控中心,在监控中心进行记录、显示和查看的。

    第五,智能分析。由于摄像机数量众多,管理人员不可能实时观察到每个摄像机***的区域,因此需对重点摄像机进行视频分析,能分析视频区域内出现的警戒区警戒线闯入、物品遗留或丢失、逆行、人群密度异常等情况,能跟踪视频区域内出现的运动目标自动识别出目标类型,标记目标并画出目标运动轨迹,及时发出语音告警信息,比如有人擅闯警区或无人进行值守等,并将有报警情况的摄像机画面切换到指挥中心上,提示及时进行相关处置。

    为了真正实现全覆盖,除了技术因素外,一些非技术因素也必须考虑。笔者认为,在安装、使用视频监控全覆盖前,首先应考虑论证,是否有必要实现视频监控全覆盖或根本不需要应用视频监控系统,因为要实现全覆盖,其投入非常大。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。