处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

H.265+HEVC专利所有权不明朗,芯片厂商不敢贸用

H.265+HEVC专利所有权不明朗,芯片厂商不敢贸用
来源:电子工程专辑 时间:2012-06-28
 效率更高的H.265视频编码标准(HEVC)即将通过,可用于下一代更高分辨率和更精巧的数字视频产品设计中。但坏消息是,目前芯片制造商仍然不敢用它来设计产品。

目前,供应商申请的H.265 HEVC技术专利可能高达500项之多。但截至目前,谁拥有哪些专利?数量有多少?以及厂商们预计的授权费用等,都尚未明朗。

目前,手机相机和数字视频录影机上所使用的H.264视频编解码器,已经有八年的历史了。MPEG Licensing Authority(MPEG LA)表示,每颗芯片多收取授权费为25美分,而每家供应商的上限约在1,200万美元。该组织的授权条款现已上线。

“目前总芯片数量约有4,000万颗,但这个数量对手机芯片供应商而并不会太大,”一位不愿透露姓名的芯片公司高层表示。

MPEG LA声称该组织正在进行后续操作。“我们计划今年夏天开始推动建立H.265专利池,”MPEG LA发言人表示。

但芯片制造商表示,该组织在支持新专利池方面正面临一些挑战。例如,就新标准本身而言,许多握有相关专利的业者并未参与之前的专利池,包括联发科、高通(Qualcom)和三星等,他们都不想加入该组织,而是倾向于自行收取授权费,这位芯片公司高层表示。


同样的场景也在其他领域上演。Via Licensing近表示,该组织在今年秋天将可集结20家公司的专利建构4G LTE技术的专利池。然而,许多关键专利都掌握在爱立信(Ericsson)、诺基亚和高通(Qualcomm)等公司手中,而这些大公司均表态不愿加入其专利池行列。

芯片制造商们预期,H.265 HEVC标准可在两个月内获得批准。因此,若能尽早厘清授权费用,就能让他们更快启动芯片设计。

“HEVC的专利掌握在许多不同人手中,他们其中必然有人会不愿加入专利池,而希望自行收取专利费,”上述的芯片公司高层表示。“若有20个人要收取专利费,这个标准必然会因此无法推动,因此,我们需要固定的成本,这个成本是不可改变的,”他补充道。

人们讨厌付钱给MPEG LA,但他们是收取H.264授权费的单位,所以,至少这种商业模式很简单清爽,这位芯片公司高层表示。

在压缩效率方面,H.265 HEVC预计能比当前编解码器提高30%至50%,能以更少的位元率支持更高品质的视频转输。该技术也预期将可推动新一代更精巧、更耐用的相机发展。此外,该技术也将推动新一代4K分辨率的电视和显示器发展速度。

今天,有些工程师希望能开发出邮票大小的可穿戴式摄影机。而H.265 HEVC由于具备较低的位元率,因而能让相机更容易地用无线方式来传送视频,其输出也能通过远端的智能手机或个人电脑及平板等装置,经由云端来监控。

因此,标准“对我们非常重要,我们将尽快开始启用这些标准,”这位芯片界高层表示。“我认为,4K分辨率的电视和显示器将在两年内走向市场,”他说