处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

梅特勒-托利多保持尖端的瑞士水分测定技术

梅特勒-托利多保持尖端的瑞士水分测定技术
来源:EEWORLD 时间:2014-03-05

    Greifensee,2014 年 3 月 4 日 — 梅特勒-托利多推出的款专业级快速水分测定仪具有 USB,以太网和 WLAN 连接,方便数据传输,并且现在可以直接向网络中的页式打印机发送 A4 或信纸格式的测定报告。 除了出色的连接性,仪器内置的测试功能使得仪器测试容易执行并且确保准确的结果。 只需点击五次,即可指导您验证所有仪器的性能,这一切都要归功于获得认证的参考物质 SmartCal™。

    除了出色的测量性能外,不论在实验室里还是在生产车间,它的易用性都是超凡出众的。 例如,维氏,闻名于世的瑞士军刀制造商,在其生产的质量控制流程中采用了专业级快速水分测定仪,用于检查该公司的产品模具部件的塑料颗粒。 得益于工厂自动化,特别是使用了配有 OneClick™ 一键水分测定用户界面的专业级快速水分测定仪,整个模塑作业只需一个非专业人员即可。 维氏质量控制专家在快速水分测定仪上预设置有六个快捷键,其中一个用于对每批塑料颗粒的检测。 它确保操作者只需简单地加载一个样品,并点击已明确标示的快捷键;已指定的干燥程序即可自动启动。

    生产现场仪器上显示的测量结果,可通过网络直接发送至公司内任何位置(如质量控制办公室)的 A4/信纸格式的打印机。 同样的数据也可作为 PDF 文件被传送到文件服务器,用于在屏幕上查看和电子存档,包括标准的 CSV 或 XLS 格式,便于实验室和办公软件上转换。

     可以用 SmartCal 来验证专业快速水分测定仪的总体性能。 由于有了全新的即插即用型湿度和温度传感器,只需执行几个简单步骤,周边环境标准化即可自动完成。 生成的报告有:A4 格式的报告、纸带格式的报告、PDF 以及 CSV 文件的报告。

    “全新的梅特勒-托利多专业级快速水分测定仪不论在实验室还是生产现场使用,均可获得重复性极高的结果;全面的网络化支持和 USB 的联通性,简化了数据传输,确保方便、安全地获得报告,”梅特勒-托利多实验室称量产品经理 Kathrin Annaheim 总结道。

    “有了 OneClick 一键水分测定图形化的用户界面,现在只需点击一下即可启动 SmartCal 测试。 一旦启动测定,用户根据指导一步一步进行,即可完成整个水分含量的测定。”

     维氏的目标是在收货和在生产过程中确保材料符合质量要求。专业级快速水分测定仪投入使用后,公司完全杜绝了产品错误的出现,模制速度也加快了 5% 至 10%。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。