处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔推出两款第三代酷睿i3移动处理器

英特尔推出两款第三代酷睿i3移动处理器
来源:电子发烧友 时间:2012-06-27
Focus Taiwan网站本月早些时候报道称,基于Ivy Bridge架构的英特尔酷睿i5微处理器将在6月24日以后推出。英特尔台湾分公司证实 了这个消息,但是,没有明确说明这些处理器是用于台式电脑市场还是移动市场,或者两个市场都包括。英特尔本周早些时候确实推出了“Ivy Bridge” 酷睿i3处理器。

不过,这些处理器仅用于移动市场。两款新的处理器是用于主流笔记本电脑的酷睿i3-3110M和用于轻薄笔记本电脑的超低电压的酷睿i3-3217U。

两款新的酷睿i3处理器都配置2个内核、3MB三级缓存、 芯片 上的高清4000图形芯片、双通道DDR3内存控制器和DMI 2.0接口。这些芯片支持高级矢量扩展指令集和从MMX到SSE4的单指令多数据(SIDM)指令。然而,这些芯片缺少超线程和Turbo Boost技术以及AES指令。

酷睿i3-3110M主频是2.4GHz,与第二代快的酷睿i3处理器的主频相同。这款处理器的热设计功率是35瓦,采用BGA和PGA封装。

超低电压的酷睿i3-3217U的主频是1.8GHz,热设计功率为17瓦。这款处理器只有BGA封装。