处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

赛普拉斯新TrueTouch Gen4X触摸屏控制器 瞄准大屏幕市场

赛普拉斯新TrueTouch Gen4X触摸屏控制器 瞄准大屏幕市场
来源:21ic 时间:2014-03-05
赛普拉斯半导体公司在巴塞罗那举行的世界移动大会(Mobile World Congress)上宣布,推出一款新的TrueTouch® Gen4X触摸屏控制器,能支持先进功能和大尺寸屏幕。新型Gen4X TMA448控制器具有业界的手套触控功能和抗噪声能力,能为大屏手机、智能手机、平板电脑和电子书带来高性能的触摸屏体验,并能满足对成本敏感的中国市场的需求。

TrueTouch Gen4X TMA448控制器可以让戴着不同材料和厚度的手套(包括滑雪手套)的用户在触摸屏上实现业界的精确度和线性度,并且它可以再手套模式和手指模式之间自动切换,无需主处理器的干预。而竞争对手的方案需要主处理器进行干预,要求用户手动配置触控输入设置,从而使用户的使用经验复杂化。

TMA448拥有多58个感应I/O,支持的屏幕尺寸为8.3英寸,能满足新兴的大屏手机和平板电脑市场上客户对系统价格的要求。TMA448及TrueTouch Gen4X系列具备强大的抵抗杂牌充电器和显示屏电子噪声干扰的能力,性能超越了所有竞争方案。

赛普拉斯TrueTouch高级营销总监John Carey说:“我们之前推出的Gen4系列为全球业界企业广泛采用,原因就在于其优异的抗噪声性能和在潮湿环境中的出色表现。TrueTouch Gen4x TMA448控制器增添了卓越的手套触控功能,并且适用于为那些既想体验丰富的触摸屏功能,又不想付出太高成本的消费者生产的大屏手机和平板电脑。”

赛普拉斯的TrueTouch Gen4X系列具有抗充电器噪声能力,能够在0.5毫米覆层和9毫米手指的测试条件下,抵御范围在1~599kHz之内的35V峰峰值(Vpp)噪声。赛普拉斯独有的DualSense™专利技术可以在同一芯片上执行自电容和互电容感应算法,这使得该系列产品拥有业界的防水和湿手指跟踪性能,可在有雨、露水和汗水的真实环境中顺畅地工作。赛普拉斯的单层独立多点触控(SLIM®)传感器架构使得该系列产品能够支持in-cell和on-cell触摸集成显示结构,实现超薄的产品外形。

TMA448控制器具有一个以高MIPS/mW效能的32-bit ARM® Cortex™ M内核处理器,以及21个并行接收通道,能实现120 Hz的刷新率,工作模式的平均功耗可低至2 mW,而深度睡眠模式下功耗仅有15 uW。

供货情况

Gen4X的这一新型号的样片和批量产品将于2014年二季度向客户提供。该产品的封装方式为56-pin 6 mm x 6 mm QFN 以及 70-ball 5.5 mm x 5.5 mm BGA

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。