处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

NEC使用Altera 28nm FPGA,巩固LTE市场优势

NEC使用Altera 28nm FPGA,巩固LTE市场优势
来源:21ic 时间:2014-03-04
  Altera公司宣布,NEC将使用Altera的 28nm FPGA,进一步提高了其长期发展(LTE)基站的性能,支持无线服务供应商高效的管理他们的网络。

Altera Stratix® V和Cyclone® V FPGA推动了复杂算法的实现,支持NEC的LTE基站基础设施进一步提高运营商的数据性能,同时降低了网络投资和运营成本。

NEC的移动RAN业务部总经理Nozomu Watanabe评论说:“转向LTE的无线提供商一直在寻找高效部署并管理其网络的好方法。采用Altera的28nm系列产品,我们在基站体系结构上实现了创新,支持运营商为用户提供优异的服务,同时降低了投资成本和运营成本。”

Altera的28nm FPGA所具有的灵活性和性能指标满足了下一代基站各种LTE系统级特性的需求,而且没有牺牲功效。

LTE为用户提供更好的无线服务,还有多种类型的服务,增强了用户的移动体验。它支持在不同的频带上部署网络,因此,运营商可以更高效的利用带宽。

Altera通信和广播业务部高级副总裁兼总经理Scott Bibaud评论说:“移动设备和移动服务的快速发展导致对下一代基站的需求猛增,要求能够进一步扩大带宽,提供更好的信号覆盖,为用户提供货币化的服务。我们的28nm FPGA系列满足了无线提供商的处理带宽和灵活性需求,支持他们实现特性丰富、独具优势的高性能LTE系统。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。