处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ADI推出具有电流模式与电压模式选项的DC/DC切换式控制器

ADI推出具有电流模式与电压模式选项的DC/DC切换式控制器
来源:电子发烧友 时间:2012-06-25

ADI, Inc.(ADI)美商亚德诺公司发表ADP 1853宽广输入範围、同步、降压式DC/DC(直流-直流转换)控制器,具有电压追踪功能与先进时脉同步的能力。功能多样的ADP 1853可以将组态设定为具有输入正向反馈的电压模式控制器或是做为电流模式控制器,依据应用装置与客户偏好而定。ADP 1853具有clock-out以及同步输入功能,藉以确保180度的相位偏移同步化,在使用多重装置时可以消除麻烦的拍频与减少系统输入电容。新控制器的追踪能力实现了受到控制的启动。简单、耐用的定序可以利用精密致能与供电良好的功能加以实现。ADP 1853能够以并联的方式连结,藉以达成更高的电流输送 — 高达50 A,依据外部的FET而定。ADP 1853乃是针对在宽广範围通讯网路、工业、医疗以及消费性应用领域当中的高效率、高电流、快速暂态、负载点应用装置所设计。

使用电流模式控制时,ADP 1853的架构可以在关闭期间侦测电流,藉以利用低端FET的导通电阻改善杂讯抗扰性,或是一系列的感测电阻以取得更高的精确度。加入了外部可调节的斜率补偿功能,可以将电流模式下的性能化。利用对于外部电阻设定的少调整,ADP 1853可以针对电压模式控制设定组态,利用输入线路正向反馈以取得卓越的线路拒斥。ADP 1853具有可选择的脉衝省略模式,用以在轻负载作业状态下提高效率。该元件也具有精确的电流限制,能够提供对外部元件的大小选择,进而将有限的PCB空间化。ADP 1853能够搭配ADI的线上ADIsimPower TM 工具使用,除了具有易于使用性之外还可以减少设计的时间。(拓展阅读: 芯片代购 )

ADP 1853主要特点与优点:

可以依据应用装置与客户偏好将组态设定为电压模式或是电流模式控制器

Clock-out 功能让元件能够以相对于其它ADP 1853元件的系统同步主体方式运作,消除可能发生的拍频,并利用相位偏移同步功能减少输入电流涟波 。

供电良好与精密致能的功能有助于简单而耐用的定序与健康诊断

参考精确度 +/- 1 % 相对于 – 40摄氏度至 + 125 摄氏度的温度範围,以及 +/- 0.5 % 相对于 – 40 摄氏度至 + 85摄氏度的範围。

可选择的脉衝省略模式可以在轻负载下节省能源

并联的连结方式可以在双相位模式下达成更高的负载电流能力

易于使用的ADIsimPowerTM 工具可以减少设计的时间