处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

罗姆的超小型元器件“RASMID”技术 (1)

罗姆的超小型元器件“RASMID”技术 (1)
来源:21ic 时间:2014-02-28

近年来,随着智能手机、平板电脑等各种设备的高性能化发展,市场对于元器件的要求趋向小型化、薄型化以及高精度、高可靠性。近可穿戴终端兴起,对小型化、薄型化的要求日益高涨。

ROHM在此前发挥独创的微细化技术,积极推进元器件的小型化技术革新,提供电阻器、晶体管二极管、钽电容、LED等世界小尺寸产品。

但是,2004年开发了0402(0.4×0.2mm)尺寸的电阻器之后,小型化进展停滞不前,凭借现有的制造技术,在切割工艺中存在±20μm的较大封装尺寸公差以及贴片脱落等各种各样的问题,0402尺寸一度被认为是微细化的极限。

<打破微细化常识的RASMID™系列>

其中,ROHM于2011年开发了03015(0.3 mm×0.15 mm)尺寸的世界小贴片电阻器,相比以往的0402产品尺寸成功减小了44%。2012年开发了世界小半导体—0402尺寸的齐纳二极管。2013年,产品阵容中增加了0402尺寸的肖特基势垒二极管(SBD),同时实现了03015尺寸的贴片电阻器量产。(图1)


[ 图1 ] 与0.5mm粗细的自动铅笔芯对比

ROHM将这些采用与传统截然不同的新工艺方法实现了小型化、以惊人的尺寸精度(±10μm)为豪的世界小元器件定位为RASMID™(ROHM Advanced Smart Micro Device)系列。

<惊人的尺寸精度>

ROHM通过采用与以往不同的、独创的微细化技术,在开发制造系统的同时,改进切割方法,在切割工艺上将封装尺寸公差大幅降至±10μm。通过提高尺寸精度,消除毛刺和碎片,有助于减少贴装时的吸着误差以及提高贴装精度。(图2)


[ 图2]高精度的切割工艺

<通过采用底面电极,大幅减少贴装时的误差>

在将微小的、细长形状的贴片元器件排列在印刷电路板上通过回流炉等进行焊接时,细长的贴片有时会像楼房一样树立起来。这种现象被称作呈现出高楼状的“曼哈顿现象”或像碑石一样的“立碑现象”等。

元器件树立起来的原因是由于焊锡表面的张力以及温度上升的时间点等多种因素综合造成的,但是受电极左右平衡的影响也很大。多面电极的情况下,侧面和底面受焊锡牵引,产生如下图红线方向的力。如图所示,焊锡的印刷位置以及电极尺寸如有偏差,会被牵引到接触面积大的方向,特别是极小的贴片容易产生曼哈顿现象。另一方面,如果是底面电极,只有底面才会产生拉力,极不易产生曼哈顿现象。(图3)


[ 图3 ] 由于电极面方向偏差小,不易产生曼哈顿现象

RASMID™系列产品尺寸精度提高,电极左右的偏差小,电极表面采用了耐腐蚀性的金,因此焊锡的润湿性得到提升。

<通过共同开发贴装技术,实现高精度、高密度贴装>

RASMID™系列不仅仅追求产品的小型化,乃至贴装技术也进行了更加实用化的技术开发。新尺寸03015产品通过与主要的4家贴装机厂商反复协商,通过提供大量样品进行贴装评估,终达到了零不良率。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。