处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

指纹锁市场大 核心技术成产业研发重点

指纹锁市场大 核心技术成产业研发重点
来源:互联网 时间:2014-02-27
据了解,指纹锁是一种以人体指纹为识别载体和手段的智能锁具,它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的完美结晶。指纹锁作为门禁识别的衍生产品,依赖于生物识别的技术发展,国外已经逐步兴起进入更多的家庭当中。对于我们国内市场而言,指纹锁的普及率远不及它的名声那样红火。然而对于安防市场,指纹锁仍有可爆发的市场潜力。

 指纹锁应需而生

  指纹锁作为第三代安全产品,打破了传统意义上的机械锁单一开门的功能,是集光学、机械、电子及指纹核心算法技术为一身的高科技产品。现在的指纹锁有很多的功能,比如联网功能,开门记录功能、远程遥控、智能报警、多人模式、管理者级别等等。这些都是与IT行业电子信息技术紧密相连的。

  那么随着人们安防意识的加强、生活水平及需求的不断提高,新的功能、新的需求也在不断的应运而生,同时受国家政府职能机构的要求,也有很多相关的需求。另外对于银行系统的联动门,金库的3门联动门,指纹枪柜,税务系统、监狱、医疗卫生、教育系统、考试系统等等方面都有着特殊的需求。

指纹锁市场大竞争少

  据数据统计,国内一年门禁数量大约是50万门以上,目前指纹识别在门禁的应用大概只有1%左右,按照一般国外比例,大约应为20%以上。换句话说,国内安防业生物识别产品的市场缺口在9.5万台左右,另一个比较明显的状况是目前专门从事指纹读头和指纹门禁生产和销售企业很少,所以综合起来看这个市场有两个明显的特点:市场大、竞争少。

  在现阶段,指纹锁主要的竞争对象还是感应卡、密码锁以及高档机械锁。这些针对高端锁具市场的锁不论功能何在,都是各有所长,对指纹锁市场来说,指纹锁前卫的概念如果真正地灌输并印刻在消费者的心智中,那么它在终a端销售的困难便会减轻很多,但是从目前的概念推广情况来看,还存在很大的距离,在未来一到两年内,指纹锁还不能成为大众性的消费品。

  在竞争层面上对市场进行细分,可以发现指纹锁的目标群体必须是高端的中青年人群,而这一类人刚好又是追逐市场前沿消费的典型。研究此类人群,不难发现,口碑传播在他们消费过程中影响力占有相当大的比例。也就是说,对他们而言,价格不是主导因素,他们关心的是指纹锁所号称的安全、方便性在其可接受的情况下,种种优势是否能转变为真正的生活享受。综合以上因素,指纹锁未来发展的路程便可以有所探究,拥有良好的产品性能,拥有良好的售后机制是一个指纹锁品牌立足市场的关键,也是整个行业全速发展的根基。

  从竞争领域来讲,指纹锁近两年竞争较为激烈的还是在工程放量领域。纵观整个指纹锁市场,很多厂家在民用领域的零售都是处于停滞状态,都是抱有观望态度。目前来讲,工程竞标的成功靠品牌与成功案例来支撑的时代依然没有结束。换句话说,指纹锁行业的整体优势包括设计、研发、生产及销售环节的闪光点依然只是聚焦在部分企业身上。所以说,指纹锁市场的真正启动还需要过程,当然时间不会太久,很多指纹锁企业都已经整装待发,来迎接洗礼与挑战。

 指纹锁核心技术分析

  指纹锁作为高科技的电子信息类产品,对于以下核心技术研究是发展的重点:

  指纹的识别算法:目前指纹产品的识别算法是各个公司的自有知识产权的核心算法,整个相应的技术指标有如下几方面,例如:认假率(误识率):<0.0001%:百万分之一,也就是误开锁的几率;拒真率:<0.3%:千分之三,也就是您存储指纹后,拒绝开锁的几率;旋转角度:正负180度,也就是可以360度任意的旋转;平移:5mm;识别时间:<0.2s,指纹比对处理的时间。

  光学采集仪:在众多的指纹采集传感器中,光学的采集系统是可靠、可适应各种场合,抗破坏、寿命长。而且现在有两款产品(亮、暗背景),通过严格的检测后才应用的指纹锁产品。在大多数光学采集仪系统中,都会有此问题,例如采用棱镜的系统会有梯形畸变、矩形畸变等,但可通过光学系统补偿来校正,如果不补偿校正,会造成采集仪表面不同位置的指纹图像的不一致变形,从而影响指纹的识别;如果需要将图象上传到计算机系统,则会使图象失真,如果畸变的参数在生产造成时无法控制,则会使指纹锁在联网识别系统无法识别其它锁采集的图象,造成联网指纹识别系统无法实现。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。