处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

TI检测及配置开关IC优化耳麦音频体验

TI检测及配置开关IC优化耳麦音频体验
来源:电子工程专辑 时间:2012-06-25
日前,德州仪器 ( TI ) 宣布推出耳麦音频检测及配置开关IC,该单芯片可支持一般耳麦音频应用。TS3A225E在单一组件中集成自动检测与开关功能,避免终端设备因采用分立组件造成的检测、漏电与杂音问题,极适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、音频基座(audio docks)以及家庭音频应用等终端设备。

TS3A225E可无缝连接TLV320AIC3262与TLV320AIC3212等TI业界音频编解码器。对于只需2x2交叉点(crosspoint)开关功能而无需检测耳机类型的客户,TI还提供更低成本的 TS3A26746E。此外,TI开关产品系列还包括其它音频、视频、USB、LAN以及DDR开关等。(拓展阅读: IC采购网 )


主要特性与优势

●优化终端用户体验:支持所有厂商的三音叉(three-prong)(无麦克风)及四音叉(four-prong)(有麦克风)音频耳麦;

●简化系统设计:检测四音叉(four-prong)耳麦麦克风与接地引脚配置,通过2x2交叉点开关提供路由(routing);

●有效控制系统操作与调试:可通过I2C接口通报耳麦运作信息;

●防止音频信号失真:与同类竞争产品相比,接地开关的导通电阻锐降66%(100莫姆);

●更简单的系统安装与布线:提供QFN与WCSP封装。

供货情况与封装

采用16引脚QFN与WCSP封装的TS3A225E现已开始供货。