处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

美国高通技术公司宣布推出全新骁龙801处理器

美国高通技术公司宣布推出全新骁龙801处理器
来源:EEWORLD 时间:2014-02-25
   美国高通技术公司今日宣布推出骁龙™801处理器。在倍受欢迎的骁龙800 SoC的基础上,全新骁龙801处理器进行了一些新的提升,同时延续了骁龙800的一些重要特性,主要包括软件和管脚兼容性。骁龙801处理器带来了更加引人入胜的移动用户体验,比如通过更大且更快的摄像头传感器和更好的图像后处理带来更高质的图像、提升的移动图形和游戏、更高速的SD卡存储、针对中国市场双卡双通(DSDA)服务的专用硬件,以及整体性能的增强。

   正如骁龙800处理器一样,骁龙801处理器也集成4G LTE Cat 4和802.11ac Wi-Fi支持,带来无缝连接,并集成具备先进处理性能的四核Krait 400 CPU和针对高品质图形的Adreno 330 GPU,同时保持行业的电池续航性能。在骁龙801处理器中,美国高通技术公司还对其关键处理引擎的性能进行了提升,包括CPU、GPU、DSP、摄像头传感器和内存组件。对于全系列骁龙处理器,美国高通技术公司通过独特、有效地集成定制化的处理引擎,包括利用美国高通技术公司的异构计算架构,继续实现卓越的处理性能。通过针对特定任务使用合适的处理引擎或组合,骁龙801带来突破性的低功耗移动用户体验。

   搭载骁龙801处理器的商用终端预计将在本季度问世。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。