处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

芯片厂商纷纷布局可穿戴 引新一轮高潮

芯片厂商纷纷布局可穿戴 引新一轮高潮
来源:集微网 时间:2014-02-25
   继今年初全球消费电子展(CES)上可穿戴设备的热潮后,2014年世界移动通信大会(MWC2014)于2月24至27日在西班牙巴塞罗纳举行,可穿戴设备仍是不可争议的焦点。近日三星、LG、索尼等电子巨头以及部分中国企业,在MWC2014上推出新款智能手环/手表的消息不绝于耳,可穿戴设备的蓬勃发展,除了让更多终端厂商有意投入外,芯片厂商也开始纷纷布局这一领域,引起新一轮的高潮。

英特尔发布Edison点亮CES

在今年的全球消费电子展(CES)上,英特尔CEO科再奇(Brian Krzanich)宣布,英特尔在智能可穿戴设备领域的系列新产品计划,其中包括专为可穿戴设备设计的新芯片Edison。

Edison是基于去年9月发布的适用于物联网的芯片模组Quark SoC X1000,仅有一张普通的SD卡大小。这块芯片是基于22纳米技术,内置WiFi与蓝牙连接功能,并拥有灵活可拓展I/O功能,支持Linux和开源软件,适用于超小型和低功耗的广泛物联网设备、智能消费产品以及可穿戴设备。

Edison将于今年年中上市。为了展示Edison的技术适用场景,科再奇现场演示了数款基于Edison芯片的智能设备,其中包括智能耳机、智能耳塞、智能水杯、无线充电碗、智能婴儿监控衣以及智能3D打印等。

此前,英特尔旗下投资机构英特尔投资已经投资了两家可穿戴设备公司,分别是智能眼镜Recon以及健康类智能手表Basic。据瑞士信贷预计,未来两到三年,智能可穿戴设备的全球市场规模将从目前的30亿美元猛增到500亿美元。


飞思卡尔可穿戴参考平台(WaRP)支持多种应用

飞思卡尔半导体公司在全球消费电子展(CES)上,推出一款开源、可扩展的可穿戴参考平台(WaRP),与普通平台相比,该平台为原始设备制造商(OEM)提供所需的构建模块,帮助其快速地开发广泛的可穿戴产品设计。该平台让多个垂直行业焕发设计创新活力,如运动监视器、智能眼镜、活动追踪器、智能手表和医疗保健/医疗应用。

据了解,WaRP平台系运行于Android 4.3操作系统,并支持内嵌式无线充电,包含的关键元件有飞思卡尔的安谋国际(ARM)Cortex-A9架构处理器--i.MX6SoloLite、计步器、电子罗盘,以及做为SensorHub和无线充电控制的MCU--Kinetis KL16,预计2014年第二季正式上市,售价149美元(约合人民币902元)。

博通首款针对穿戴装置设计芯片GNSS Soc

赶在MWC 2014之前,博通在2月20日揭晓全球首款针对低功耗可穿戴设备量身定制全球导航卫星系统(GNSS)——BCM4771处理器,基于40nm制程整合的传感器集合体整合了GPS模块,减少了外部天线的需求。这款超级低功耗的处理器还能够为可穿戴设备增加定位和健康追踪服务,并且减少75%的现有电池消耗。这意味着智能手表和智能眼镜等外设的续航能力更强,能够为用户带来更长的使用时间。博通还表示,公司将会在2月24日到27日的MWC上展示芯片和其他新的移动产品。

博通移动和无线集团的市场总监Mohamed Awad在声明中说:“今天像健身追踪器这样的可穿戴设备人气飙升,但是这些设备经常算错速度和距离。作为分立GNSS解决方案的供应商,博通利用旗下定位技术给正在加速的可穿戴市场提供更精确的健身健康测量结果。”

博通表示,公司计划推动可穿戴设备市场的发展,从智能手表、智能眼镜到配备超低功耗通信芯片的健身设备、智能服装。到了2018年,市场价值将超过60亿美元。博通表示,“运动健身健康类产品将占所有设备出货量的比例——50%。”

北京君正推超低功耗超小尺寸智能互联设备平台Newton

近日北京君正官网悄悄更新了其硬件平台——Newton。Newton是君正日前推出的一款集计算、互联、传感器于一体的智能互联设备平台。该平台采用君正JZ4775低功耗高性能应用处理器,在一块只有SD卡大小的板子上集成了CPU、Flash、LPDDR、WIFI、Bluetooth、FM、NFC、PMU、9轴MEMS传感器、压力传感器、温湿度传感器、心电传感器等所有器件。

Newton平台具有从几十兆到1GHz的超强计算能力,超低功耗,超小尺寸,提供灵活的扩展接口,并具有联网功能,可应用于各个行业和各种产品中,比如可穿戴设备、健康医疗、智能家电、生物识别、工业控制、消费电子、移动物联网等各个领域。据笔者观察,Newton平台的待机功耗不足2mW,MP3 Playback功耗不足80mw,真正做到了超低功耗,Demo尺寸仅有21.6mm x 38.4mm。

北京君正表示,3月份将推出JZ4775二代平台,在超低功耗,集成度和封装都远超已出货的JZ4775一代平台。Q2会推出专为物联网和可穿戴式行业订制的JZ4785芯片,较JZ4775芯片的功耗、性能有极致的提升。北京君正是早在智能手表领域耕耘的IC设计公司,也是目前国内一家有成熟产品的公司,目前已出货的客户有果壳,智器和土曼等。
果壳电子CEO顾晓斌曾表示“2013年果壳智能手表的出货量超过20万台,而达到这个数字只用了不到4个月时间,大大超过了我们的预期。”他向记者透露,果壳即将在2014年推出一款全新的智能手表产品,预计2014年智能手表出货量将超过60万台。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。