处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

MIPS发布新IP对抗ARM+A15,回应市场收购传言

MIPS发布新IP对抗ARM+A15,回应市场收购传言
来源:电子工程专辑 时间:2012-06-21
MIPS高调向业界发布其IP产品Aptiv系列IP核,表示产品性能与ARM Cortex A15性能相近,但尺寸可以做到对方的一半,产品现在已经正式供货。

MIPS产品市场主管Mark Throndson来深圳向媒体发布了的Aptiv新一代IP产品。Mark介绍,由于处理器IP是多线程技术,其高端产品pro Aptiv单核性能相当于ARM Cortex-A15,但pro Aptiv处理器产品的尺寸只有ARM处理器的一半。


MIPS的APTIV新IP介绍

同步推出的还有其中端的interAptiv和低端定位的microAptiv,后者应用在微处理器中,定位相当于ARM Cortest-M4内核。据称目前采用MIPS内核的通用型微处理器厂商只有Microchip一家,但专用型MCU中采用MIPS内核的还有像TOSHIBA等几家。

Mark透露,这些产品目前已经可以供货,预计授权Aptiv内核的处理器正式面市的时间会在18个月至两年之后。

同时他也向电子工程专辑记者表示,MIPS在安卓上已经做了很大的投入,将来在电视、手机和平板上都有机会从ARM手中争取到市场。飞利浦采用MIPS内核的中国厂商的处理器已经在京东上有售,价格在800至1200元之间。MIPS已经在中国和印尼市场上取得突破,Mark透露下接下来会瞄准巴西和印度等市场。

对于目前市场上有关MIPS将会被 收购 的消息,MIPS中国市场营销主管费浙平也回应了记者的问题。他表示这不是空穴来见,确实是有人在与MIPS谈收购的事宜。由于MIPS是一家上市公司,目前的市值是3亿美金,公司会不会被收购,只要有合适的价格,相信股东们都会考虑。(拓展阅读: IC代购 )

刚好日前电子工程专辑的记者也采访了某家本土IC公司的相关人员,他们笑称表示对于MIPS很感兴趣。不过大家分析, 龙芯 收购的背后可能有中国政府的背景,如果双方的洽谈,至少有两方面要考虑:

一是中国IC公司收购MIPS之后自身的业务定位,要处理好同时身为一个IP公司和IC设计公司的业务冲突。另一个方面是中国收购美国高科技公司会不会受到美国政府的干预。

电子工程专辑记者也查了一上,目前ARM的市值约是110亿美金,双方在市值相差甚远。更何况,MIPS现在手上还有一亿的现金,如何全部收购,出资额可能是2亿多美元,收购的竞争可能还是会很激烈。中国收购MIPS,您是怎么看呢?欢迎您发表您的看法。