处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

AMD让x86和ARM牵手了,我们又可以相信爱情了!

AMD让x86和ARM牵手了,我们又可以相信爱情了!
来源:电子工程专辑 时间:2012-06-21
AMD新款APU开始整合ARM内核

AMD宣布,将在该公司的加速处理单元( APU )中采用ARM的Cortex -A5 CPU内核,以打造一个全新的安全处理器平台。该公司表示,内含ARM核心的新产品预计明年就绪。

近几个月以来,业界一直揣测AMD开始整合ARM内核的可能性,这也是首度在单芯片中同时整合x86和ARM这两大竞争架构。AMD资深副总裁暨CIO Mike Wolfe表示,ARM的这项授权是该公司与AMD策略合作的一部份,旨在强化AMD APU的安全性能。

Wolfe表示,AMD与ARM的协议在很大程度上是因为它想ARM的TrustZone安全技术纳入其未来的APU。AMD原本打算为其APU开发自有安全平台,但终该公司认为,应该多从客户观点考量,选择业界标准解决方案TrustZone。TrustZone技术于2004年问世,目前已经具备完整的生态系统。

“我们希望能将ARM的TrustZone技术延伸到x86产品上,”Wolfe说。


AMD和ARM之间的授权协议一直是业界深感兴趣的话题,因为ARM的执行长曾经在2011年的AMD Fusion开发者高峰会上发表谈话──这意味着以英特尔为首的x86阵营,以及ARM架构之间的争斗态势已出现转变。以英特尔为主的x86架构长期支配着PC市场,而强调能效的ARM架构则立宰着移动世界。

“在某些方面,ARM和AMD可说是完全处于对立,”AMD院士Leendert van Doom。“但我认为,在未来的运算世代,我们的关系将与过去截然不同。”

但Wolfe表示,这项合作并不能决定ARM架构与x86之间的未来发展。“我们相信,未来几年内,x86仍然会是数据中心领域的主导架构。”(拓展阅读: Digikey代购 )

今年二月份, AMD CEO Rory Read曾经暗示,为了让该公司的架构策略更加“灵活”,AMD可能会取得ARM的授权。四月份,ARM CEO Warren East指出,该公司正在努力说服AMD采用ARM的处理器。East表示,AMD是在重新考量其策略后签署了授权协议。

Van Doom指出,AMD计划明年开始供应内含Cortex-A5内核的APU。依照规划,首批产品将会是2013年推出的G系列APU,主要用在平板和超薄电脑中,到2014年,该公司所有APU都将内含ARM内核。

Wolfe和Van Doom表示,TrustZone可提供监控能力,有助于防止恶意存取,能保护敏感资料,能在硬件层运作。他们也列举了几个近登上报纸头条的病毒新闻,以强调运算环境对安全功能的需求。