处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

飞思卡尔塔式系统产品加快汽车电子系统的开发

飞思卡尔塔式系统产品加快汽车电子系统的开发
来源:国际电子商情 时间:2011-09-05
飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)日前宣布了针对其广受欢迎的塔式系统(Tower System)开发平台的新的汽车传感器模块。该新模块旨在帮助工程师迅速设计并构建创新的汽车应用,如安全气囊、电子稳定性控制、电子停车制动、倾斜角度测量和引擎控制系统等。

塔式系统汽车传感器开发工具箱将基于8位微控制器(MCU)微电机系统(MEMS)的传感器与模拟产品结合到一个独立的开发板上。该工具箱支持整套的飞思卡尔Xtrinsic汽车传感器。

汽车传感器应用在车辆中,可以改进性能和舒适度并增强安全性。据IHS iSuppli调查公司调查,随着车辆生产的不断增加以及安全系统强制要求在北美洲、澳洲、欧洲、日本和中国等地区生效,全球对基于汽车MEMS的传感器的需求将在2012年显著提高。

飞思卡尔副总裁兼传感器与制动器解决方案部门总经理Seyed Paransun表示:“针对飞思卡尔塔式系统的新型汽车汽车传感器模块为工程师提供备用的工具和软件,帮助减少汽车系统的开发时间。” 我们提供易于使用、经济实惠的开发工具,以鼓励创新设计,从而提高我们汽车MEMS的领导地位。”

塔式系统是一个值得信赖的开发平台,它针对超过简单器件评估的传感器编程。 它提供综合和定制性能极高的嵌入式设计环境,允许设计人员将 MCU 与外设板混合并配对,创建可重新配置的开发平台,以符合他们的设计要求。 可互换的模块促进多个架构中硬件的重新利用,而模块化设计降低了整体工具成本,并且开始进入该领域时不需要太多费用。

高级传感器模块

塔式系统汽车传感器开发工具箱包括一整套可互换的传感器模块:

·  低G(重力加速度)XY加速计(MMA6900)

·  中G(重力加速度)XY加速计

·  MA6500/MMA6800)

·  PSI5 协议高G(重力加速度)X和Z传感器(MMA5000)

·  DSI 协议高G(重力加速度)X和Z传感器(MMA1600/MMA2600)

·  针对PSI5 (MC33789)和DSI (MC33781)通信协议的开发板

此外,汽车传感器开发工具箱的塔式系统有一个具有6K RAM和96K闪存的车载8位S08 MCU。开发源背景调试模式(OSBDM)硬件,允许每个板卡作为独立的调试工具提供服务。

关于飞思卡尔塔式系统 Tower System

飞思卡尔塔式系统是一个模块化开发平台,帮助开发人员迅速评估并定型应用原型。设计人员可以挑选一个日益成长的控制器和外设模块系列。简单选择具有所需功能和功能性的开发板卡(模块),并将它们结合以构建塔式系统。此外,标准化的开放源硬件允许飞思卡尔客户和合作伙伴设计额外的模块,实现更多功能和定制。

定价和供货情况

兼容塔式系统主板的单个汽车传感器模块也可以销售,厂商建议零售价为20-90美元。