处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

统一32位产品线——A17市场定位分析

统一32位产品线——A17市场定位分析
来源:EEWORLD 时间:2014-02-21

    移动设备的更新迭代速度已经达到了目不暇接的程度,刚拿到的一款产品还没几天,下一代就出来了。细心的人不难发现,即便产品在快速迭代,其内部的处理器更新速度却远远慢于产品的速度。

    ARM的A7,A9处理器已经推出了很长时间,其优秀的性能受到市场的普遍认可,其市场占有率也一直居高不下。这几年间,ARM一直在试图推出更新更好的产品来顶替A7和A9。

    前有A15,后有A12,采用新技术的处理器却一直没有真正的走向市场。

    鉴于A15,A12不温不火的情况,ARM今年推出了的中端产品A17。

    ARM全球市场营销副总裁Ian Ferguson在A-17产品发布会上表示,相较于目前引领主流移动市场的A9,A17在处理性能方面显著提升了60%(A12为多提升40%),同时,效率表现更为优秀。

    据了解,A17不仅仅在性能方面超过A12,同时也不输于A15,甚至在某些方面强于A15。

    “A17的推出主要目的是满足2015年主流移动和消费电子设备上的需求。” 根据市场预测,2015年,智能手机市场将以每年5亿件出货量的速度迅速成长。ARM预感到这一市场将会产生众多的创新设计与应用,A17将是推出该市场成长的主要因素。

    在A17推出之后,很多人不禁对ARM混乱的产品命名和定位产生了一些质疑。

    因为在此之前,ARM已经推出了基于64位的A53和A57更新了低端和高端产品线,而依旧基于32位的A17的处理器现在看来不免看来非常的奇怪。而A17这个产品命名也在很大程度上让人觉得这并不是一款中端产品。但是我们依旧能够从这种混乱中理出一些头绪。

A17不仅仅是一款中端产品

    名义上是A9的继任者,但是在性能上已经赶超了高端产品A15。同时采用了big.LITTLEji技术,使得其与A12有了本质的上区别。性能上的高端以及定位上的中端,那么ARM推出A17的意图就不言自明了。

    为了拉开与竞争对手的差距,ARM一直在更新技术与产品线,但是市场的需求却一直停留在A7和A9,这就造成了A15不温不火,A12还没开始量产就胎死腹中的尴尬境地。

    虽然Ian Ferguson表示A17是针对2015年主流移动市场的,但是MTK已经推出了基于A17的全球首款4G单芯片MT6595。MT6595解决方案及其参考设计将于上半年度开始送样,全球客户亦可针对开发需求搭配联发科技的多模无线充电接收解决方案,而终端产品预计将于今年下半年问世。

    因此A17进入市场的时间应该会早于ARM预期,那么作为过渡产品的A12其存在意义就微乎其微了——不到一年的时间就会量产下一代产品,A12的命运可想而知。

A17是否会步A12的后尘?

    A12推出刚一年就被替代,我们甚至连真正的终端产品都没有见到,生产厂商难免会质疑A17的生存时间。

    不过根据ARM目前推出的产品来看,A17的定位绝不是中端产品那么简单,对于ARM之后的产品线发展将会有至关重要的作用。

    自从去年64位的A7处理器之后,越来越多的处理器厂商开始推出64位产品,而ARM在此之前也推出了64位的A53,A57,也显示了ARM对于64位发展趋势的重视。

    Ian Ferguson表示:“32位到64位的构架迁移至少需要3至4年的时间。此间,主流的移动设备市场依旧是32位处理器的市场。

    另一方面,ARM已经开始布局64位市场。可以推断,按ARM所述,2015年A17开始全面进入市场,距离64位构架迁移时间也只有2-3年的时间。根据A17的性能以及产品定位来看的话,ARM完全可以将当前中低端的产品平稳的过渡到A17这一平台上,然后在向64位迁移。

    这样的策略可以保证,在把握住主流移动设备市场的同时,为市场带来更好的产品,同时完成从32位到64位的过渡。不仅保证了产品的市场竞争力,同时还能够一直跟上市场的发展方向。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。