处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

JVCKENWOOD车载娱乐采用CSR baptX®技术

JVCKENWOOD车载娱乐采用CSR baptX®技术
来源:EEWORLD 时间:2014-02-21

    CSR aptX技术首次集成于汽车应用中,极大地提升了车载蓝牙音频输出性能。

    CSR公司日前宣布JVCKENWOOD车载娱乐信息系统开始搭载CSR aptX®音频压缩编解码技术。aptX音频压缩编解码技术已广泛应用于众多支持蓝牙功能的移动设备,可为各种消费电子设备提供CD般音质。随着JVCKENWOOD在其导航及DVD系统等13种娱乐信息系统产品中采用aptX技术,该高品质蓝牙立体声音响即可在汽车中呈现。

    越来越多消费者习惯将移动设备连接至汽车,并期望通过汽车音响主机聆听高品质音频。此次aptX技术被应用于汽车娱乐信息系统产品标志着音频压缩编解码技术生态系统取得了进一步发展并逐渐渗入全新市场领域。传统的蓝牙技术作为音频内容传输方式已能满足汽车厂商的所有主要生产需求,然而由于其使用的默认A2DP音频编解码技术具有一定的损坏性,造成其输出的音频质量不如车载CD及广播的音质效果。aptX可使汽车音响主机直接播放移动设备中的音频内容,并输出CD般品质的无线音乐。与其它流媒体输出方式相比,它不仅具备更低的延时性能,同时还可增强后座娱乐应用功能,例如看电影、玩游戏。传统A2DP流媒体传输提供的延迟为150ms,而aptX具备的延时低达35ms,能够有效实现对话与动作的同步。

    CSR业务部高级副总裁Anthony Murray表示:“现在,越来越多消费者在开车时会将移动设备连接至汽车,通过汽车音响收听高品质音频。我们相信,借助我们与JVCKENWOOD的此次合作,汽车厂商将能够为用户提供可输出无线音频效果的娱乐信息系统产品包,从而满足用户的需求。此外,由于全球数百万智能手机,包括70%的安卓手机,例如三星Galaxy S4、HTC One等均支持aptX技术,因此汽车厂商无需担心用户的设备不兼容其车载产品。”

     音频信号需要采用降低比特率的技术才能匹配蓝牙‘无线传输通道’,而aptX音频技术可提供一种无损解决方案以保证音频信号在蓝牙的有效带宽内进行传输。aptX可复制音频的整个频段,通过蓝牙连接输出CD般品质音频并确保用户百分百收听到作家的原声音效。

     为了支持aptX生态系统在汽车领域的扩展应用,CSR所有新开发的连接设备均支持aptX技术,包括CSR8350™及CSRC9300™。此外,还有一款支持AEC-Q100标准的器件即BlueCore5™ MM芯片,未来也将为汽车提供aptX流媒体播放功能。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。