处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

兼容GENIVI 5.0规范 Mentor发布嵌入式汽车技术平台

兼容GENIVI 5.0规范 Mentor发布嵌入式汽车技术平台
来源:21ic 时间:2014-02-20

Mentor Graphics Corporation 近日宣布面向基于Linux的车载信息娱乐(IVI)系统开发推出其版Mentor嵌入式汽车技术平台(ATP)。通过在本次Genivi5.0合规版本中加入新的图形开发和优化功能,就如同消费类电子设备所看到的,汽车一级供应商可以加快开发出丰富的和方便的用户界面或HMIs。此外,通过将ATP与新推出的Mentor 嵌入式Hypervisor虚拟机相结合,汽车原始设备制造商(OEM)可以将设备连接等更多的功能集成于新兴的信息娱乐硬件片上系统(SoC)架构,同时保持关键功能的安全分离。

推出的ATP是一个完全图表化的平台,能够使用屡获殊荣的Mentor嵌入式Sourcery™分析工具来描绘整个嵌入式车载信息娱乐系统,包括快速启动与图形性能等使用案例。新发布的版本包括X11和Wayland等图形框架支持、图形处理器(GPU)支持与QT 5.0图表包,该图表包针对用户界面平滑度、启动时间、延迟和QML活动的可进行可视化视交互分析。

德州仪器(Texas Instruments)音频与信息娱乐总经理Matt Watson表示:“德州仪器OMAP 5和即将上市的Jacinto 6平台的多核与图形处理功能旨在提供下一代信息娱乐系统所需的性能和丰富的图形处理能力。汽车技术平台(ATP)可为一级汽车供应商和原始设备制造商提供强大的GENIVI兼容合规解决方案,其包含可有效利用OMAP 5平台的创新的图表与分析工具。”

此次推出的ATP获得了针对Freescale i.MX6、德州仪器OMAP 5和瑞萨Marzen H1等硬件平台的GENIVI 5.0合规认证,并完全符合Yocto Project 1.5标准兼容。新版ATP还为基于主机的开发与测试提供Virtual BSP。Mentor将继续遵循GENIVI 和Yocto Project等标准,增加对包括德州仪器Jacinto 6等新兴多核与异构硬件的支持。

Mentor Graphics 嵌入式软件部总经理Glenn Perry表示:“推出的ATP可为的车载信息娱乐片上系统提供支持,并增加了独特的分析工具可对和从内核到图形层的性能进行分析。我们同一级供应商开展合作所积累的经验让我们有能力通过开发内核和图形层分析工具从而简化基于Linux的车载信息娱乐系统的性能分析过程以及性能瓶颈确认过程。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。