处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IBM重夺超级电脑桂冠,中国天河名落第五

IBM重夺超级电脑桂冠,中国天河名落第五
来源:电子工程专辑 时间:2012-06-20

IBM凭借Sequoia重夺一期全球500强超级电脑排名王座。Sequoia集成了超过150万颗定制的Power内核,计算能力达到16.32 petaflops。还有三台排名进前十的超级电脑也采用了相同的IBM BlueGene/Q架构,它们是名单上能效比的系统。另外超级计算深圳中心的“星云”超级电脑排名第十。

Sequoia安装于美国能源部的Lawrence Livermore国家实验室,耗电7.89MW,仅次于上一代一号超级电脑,日本超级电脑“京”(K Computer)的12.65MW。不过BlueGene/Q架构依然是名单上省电的架构,能效比高达2099Mflops/Watt。


采用早期BlueGene架构的特定政府实验室系统曾经到达过500强的榜首。Sequoia运行复杂仿真程序,测试美国核.武.库准备情况。


Sequoia由96个机柜组成,由98304个IBM System x iDataPlex dx360 M4服务器组成,系统基于IBM Blue Gene/Q系统,处理器是Power BQC 16C 1.60 GHz,整个超级计算机共包含了157万2864个核心,,每秒实测计算速度为16324万亿次运算,超过了日本“京”的10510万亿次,中国的天河一号A则以2566万亿次排在第五名


BlueGene/Q还驱动着第三强超级电脑,伊利诺伊州Argonne国家实验室的Mira。Mira采用786432颗IBM定制内核,Linpack基准测试8.15 petaflops。


54所意大利大学在Cineca也有一台1.69 pflops的BlueGene/Q超级电脑,排名第七。后一台进前十的BlueGene/Q架构超级电脑是德国Forschungszentrum Juelich研究中心的JuQueen。


超级电脑Top 10


IBM还驱动着排名第四的超级电脑,速度2.8 pflops。这台SuperMUC电脑使用IBM iDataplex设计和英特尔Sandy Bridge处理器,安装于德国Leibniz Rechenzentrum。(拓展阅读: Future代购 )


蓝色巨人为500强列表里贡献了213台超级电脑(42.6%)、惠普贡献了138台(27.6%)、Cray、Appro、SGI和Bull分别为5.4%、3.6%、3.2%、3.2%。


在性能方面,IBM也带来了飞跃。它目前为500强贡献了47.6%的性能,此前仅为27.3%。惠普和富士通都已9.9%并列第二,它们此前分别为13.1%和14.7%。Cray 8.9%列第三,此前为14.3%。


名单上有20台超级电脑运算能力突破petaflops级。曾在2008年6月早突破1 petaflop的Roadrunner超级电脑目前位列19。