处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

WP赶超iOS?新兴市场份额增长快

WP赶超iOS?新兴市场份额增长快
来源:腾讯科技 时间:2014-02-17
   市场分析机构IDC发布的数据显示,Windows Phone尽管在全球市场份额位列第三,但仍与前两位存在距大差距,不过,Windows Phone却一直延续着上涨的势头。特别是在巴西市场,Windows Phone的份额迅猛增长,目前已占6%,超过了iOS在巴西市场4.7%的份额。

除了巴西市场之外,Windows Phone在越南等新兴市场的份额也在强劲增长,但值得一提的是,在整个西半球市场,巴西却是Windows Phone份额增长快的市场。
IDC近期公布了该机构2013年第四季度及当年全年的移动操作系统市场份额报告。报告显示,整个2013年,Android、iOS和Windows Phone继续整体上涨,这些系统的全球出货量也继续大幅增加。报告显示,Android在全球份额继续居于榜首,iOS则位居第二,而Windows Phone虽然排在第三位,但从具体份额而言,与前两位之间仍存在巨大差距。
根据IDC的报告,2013年第三季度,Windows Phone的出货量同比增长了156%,而当年第四季度则同比增长了46%,超过了Android的40%和iOS的6.7%。在整个2013年全年当中,Windows Phone的出货量达到3340万件,年度增长率高达91%。然而,尽管Windows Phone去年出货量大幅增加,但在全球市场所占份额却只有3.3%,这与Android占据统治地位的78.6%份额相比仍存在太大差距。另外,iOS去年的出货量也继续增加,去年一年增长了约13%,但在全球市场份额却从2012年的18.7%下降到了15.2%。
与此同时,IDC的报告还指出,黑莓当前处境仍不佳,必须认识到新市场现实难题。整个2013年,黑莓手机出货量大幅下滑了40%,而全球市场份额更是从2012年的4.5%滑落到1.9%。另外,其它系统的出货量无论是从具体数量,还是市场份额而言,都呈现出大幅下滑的局面。
总体而言,根据IDC的数据,2013年全球智能手机出货量超过了10亿部,比2012年增长了39%。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。