处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ARM公布八核图形芯片Mali-450相关细节

ARM公布八核图形芯片Mali-450相关细节
来源:eepw 时间:2012-06-19
据国外媒体报道,芯片制造商ARM日前公布了八核图形芯片Mali-450的相关细节。

Mali-450基于Utgard构架制作,拥有8个核心,性能是前任Mali-400的两倍(四核,Galaxy S II曾使用)。如此看来,Mali-450的图形性能应该和Galaxy S III所使用的超频Mali-400相当,后者目前是市场上为强劲的智能手机图形芯片。

Mali-450使用了和前任Mali-400相同的构架,仅仅多出了两倍的核心数,主频也保持一致。这也就意味着制造商在日后能够自行增加主频,如同三星在Galaxy S III中做的那样,所以Mali-450将会延长Mali-4xx系列的产品寿命。而Mali-450和Mali-T6xx系列的区别在于,Mali-450将会继续被使用在低端和中端手机之中,使这些设备能够拥有高端手机的图形处理性能。

Mali-450并不支持OpenCL和GPU运算。这些新功能将会加入到首次使用Midgard构架的T604之中。而由于CPU和GPU之间的缓存分享机制,其第二代产品T658在明年可能会创下傲人的性能测试成绩。另外,Midgard构架可能还会支持即将发布的OpenGL ES 3.0,而Mali-450则会被限制在目前的OpenGL ES 2.0。(拓展阅读: Digi-key代购

ARM另外还透露,Mali T658之后还将有一款新的GPU,代号为Skrymir,计划2014年发布。但ARM并不愿分享更多的细节信息。