处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

博通面向300美元以下智能手机市场推出新型交钥匙LTE平台

博通面向300美元以下智能手机市场推出新型交钥匙LTE平台
来源:集微网 时间:2014-02-16
   

    北京时间,2014214日-全球有线和无线通信半导体创新解决方案博通(Broadcom)公司 (NASDAQ: BRCM) 今日宣布推出全新交钥匙参考平台,帮助OEM厂商快速开发高性价比的4G LTE移动设备产品线。该新型平台专为规模迅速扩大的300美元以下的LET智能手机市场而推出。如需更多新闻,请访问 www.broadcom.com

博通公司第五代交钥匙平台支持安卓KitKat操作系统,采用引脚兼容的双核M320或即将推出的四核M340 LTE芯片解决方案(SoC),以及同类的连接和定位技术。双核和四核基带设计方案可以实现完全复用,从而令OEM厂商能够借助同一平台设计方案开发多种设备,并同时降低工程成本、加速上市时间。经过全球顶级运营商认证,加上FDD-LTETD-LTE模式下的CAT-4速度,OEM厂商可以开发出具有全球漫游功能的高性能智能手机。

LTE可显著提升网页浏览和流媒体播放的用户体验。实际上,LTE用户平均每月使用的流量为1.5GB,这几乎相当于非LTE用户平均使用流量的两倍[1]。博通公司提供的交钥匙LTE设计方案包括5G Wi-Fi、蓝牙、定位和近场通信(NFC)技术,能让世界各地的LTE用户以前所未有的低成本,享受到更快的网页浏览、文件下载以及更流畅的视频播放体验。

市场研究公司Strategy Analytics的手机元件高级分析师Sravan Kundojjala表示:我们预计,2014LTE基带市场将增长64%,总量超过5亿台。博通公司是少数几家拥有成熟的、直接面向运营商的多模LTE单芯片解决方案(SoC)的公司之一,不仅具备专业工程知识、同时博通公司业务遍布全球,能够全面部署LTE平台。博通公司的新型交钥匙设计方案可以加速LTE在全球范围内的应用,从而将高性价比设备推向更广阔的市场。

博通公司移动与无线事业部执行副总裁兼总经理Robert Rango说:在博通交钥匙团队的设计方案中,相关物料清单(RBOM)成本很低,使手机制造商能快速、高效地将博通的LTE解决方案推向市场。此外,这种设计方案很灵活,能够帮助OEM厂商生产出一系列更多样的LTE手机。

更多产品特性:

实现FDD-LTETD-LTE模式下的CAT-4 150 Mbps LTE速度和高达42 MbpsDC-HSPA+ 3GGSM/EDGE

通过BCM2095 LTE射频收发器为全球漫游提供FDDTD LTE/3G/2G频带支持

VoLTE和高清语音支持

通过高清显示、高清图像和高清图形,提升用户体验

预先集成安卓KitKat操作系统

LTE调制解调器的功耗降低了30%,有助于延长使用时间

博通公司同类的连接技术,包括 5G WiFi、蓝牙智能、NFC以及定位技术


产品推出时间:

博通M320 LTE单芯片解决方案(SoC)现已量产。


博通公司将于224日至27日在巴塞罗那举行的世界移动通信大会(MWC)上展示CAT-4CAT-6的移动创新成果。


关于博通公司:

博通(Broadcom)公司,财富500强,是全球有线及无线通讯半导体业的杰出技术创新者及。其产品协助语音、视频、数据和多媒体的传送遍及家庭、企业及移动环境。针对信息及网络设备、数字娱乐及宽带接入产品和移动设备的制造业者,博通公司提供业界完整的先进系统单芯片和嵌入式软件解决方案。这些解决方案都支撑了我们的核心信念:Connecting Everything®(连接一切)。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。