处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Vishay发布业界薄的全集成接近和环境光光学传感器

Vishay发布业界薄的全集成接近和环境光光学传感器
来源:http://www.eccn.com/news_2012061907141381.htm 时间:2012-06-19
器件将红外发射器、光电二极管、环境光探测器、信号调理IC和16位分辨率ADC组合到4.8mm x 2.3mm x 0.8mm封装里

日前,Vishay Intertechnology宣布,推出具有0.8mm业内低高度的新款全集成接近和环境光光学传感器--- VCNL4020。该器件把一个红外发射器、用于测量接近程度的光电二极管、一个环境光探测器、一个信号调理IC和一个16位ADC全部组合进一个小尺寸的4.8mm x 2.3mm x 0.8mm矩形无引线(LLP)封装里。这款3合1传感器有一个中断函数,支持I2C总线通信接口,能大大简化在各种各样消费类和行业应用里窗口和传感器的位置摆放问题。

对于智能手机、触屏手机、PDA、GPS单元和数码相机等移动设备,新的VCNL4020可以用作接近传感器,在物体靠近用户的时候关闭显示屏背光,同时使用其集成的环境光功能对显示屏/键盘的亮度进行自适应控制,起到节省能量的作用。VCNL4020把这些应用所需的全部电路都放到一个器件里,不需要额外的光栅,也不需要红外发射器和光电二极管在光路上保持对齐。

其他具有类似特性的器件在印制电路板上使用的片式封装厚度为1.2mm或更厚,而VCNL4020使用技术,是市场上薄的产品。这让设计者有更大的灵活性来决定在什么地方和如何放置传感器。更灵活的是,VCNL4020可以在玻璃窗口下面的任何深度或气隙条件下工作,而不像其他8位、10位或16位器件那样要求深度或气隙不能超过1.5mm甚至更小。在昂贵的专用柔性电路板上,更低分辨率的器件必须与其他元器件保持一定距离。16位分辨率的VCNL4020可安装在主PCB上其他元器件的附近,能够很好地抵御串扰,在传感器上面的窗口通常会吸收掉90%红外发射的情况下,这一点尤其重要。

VCNL4020的中断函数使传感器能够独立工作,直到预定义的接近或环境光事件发生,然后唤醒微控制器。这样有助于消费者减少他们的软件开销,通过减少传感器和微控制器间的轮询通信流量来降低功耗。(拓展阅读: 小批量芯片 )

在其他产品只能探测100mm以内的物体时,VCNL4020通过以10mA递增的10mA~200mA可编程LED驱动电流,使探测距离达到200mm。为增加接近传感器的探测距离,VCNL4020还包含了一个集成的外置发射驱动器。用两个外置发射器进行测试,结果表明探测距离可以达到1m。器件对红外信号进行了调制,对环境光具有优异的抑制能力。发射器的峰值波长为892nm,没有可见的“红尾”,有别于其他制造商的很多器件。

环境光光电二极管内置于VCNL4020,感光特性接近人眼,16位动态范围使对环境光的探测范围达到0.25lux~16klux。传感器不受100Hz和120Hz频闪噪声的影响。

器件的待机电流只有1.5μA,供电电压2.5V~3.6V,I2C总线电压为1.7V~5V。传感器的潮湿敏感度等级为3,工作温度-25℃~+85℃。VCNL4020符合RoHS指令2011/65/EU和WEEE 2002/96/EC,无卤素,可采用无铅焊接。