处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ADI推出一系列高速视频放大器ADA4830-1/2和ADA4432-1/33-1

ADI推出一系列高速视频放大器ADA4830-1/2和ADA4432-1/33-1
来源:电子发烧友 时间:2012-06-18
Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI),的高性能信号处理解决方案供应商,近推出一系列高速视频放大器ADA4830-1/2和ADA4432-1/33-1,这些器件集成电池短路保护和故障检测功能,适合汽车安全和信息娱乐应用中的模拟视频系统。ADI公司的这些新款集成式视频放大器采用3mm x 3mm封装,与完全分立式解决方案相比,电路板空间至少节省80%,非常适合后视摄像头等空间受限的应用。ADA4830-1(单通道)和ADA4830-2(双通道)视频差动放大器以及ADA4432-1(单端输出)和ADA4433-1(差分输出)模拟视频滤波器放大器为设计人员提供了通过屏蔽和非屏蔽双绞线电缆传输模拟视频信号的完整芯片组。以上视频放大器也可单独使用,以作为视频信号链一部分来提供接收机(ADA4830-1/2)和发射机(ADA4432-1/33-1)功能。所有这些新款放大器均内置18 V的电池短路保护、接地短路保护、故障检测、宽共模电压范围和鲁棒的ESD(静电放电)性能。

• 查看ADA4830-1和ADA4830-2视频差动放大器产品页面、下载数据手册和申请样片: //www.analog.com/ADA4830

• 查看ADA4432-1和ADA4433-1模拟视频滤波器放大器产品页面、下载数据手册和申请样片: //www.analog.com/zh/pr0615/ada4433-1

• 从ADI在线中文技术论坛获得支持:

//ez.analog.com/community/amplifiers

• 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博 //weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录 m. analog.com 或 //www.analog.com/zh/pr0615 了解产品等信息。

• 更多ADI产品及应用视频,请访问: //videos.analog.com/category/chinese/

ADI公司高速信号调理部门的营销和应用工程经理Curt Ventola表示:“无论是从后视摄像头还是从后座显示器运行视频,容错性不充分的视频信号链均易发生灾难性故障,而且排除故障和修理既昂贵又耗时。ADI公司的新款视频放大器完全胜任环境恶劣且要求苛刻的汽车应用,可针对直流和瞬态过压、ESD和大共模电压提供必要的保护。”(拓展阅读: IC分销 )

有关ADA4830-1/-2视频差动放大器的更多信息

ADA4830-1和ADA4830-2高速视频差动放大器设计用于在标清PAL/NTSC视频应用中作为CVBS(复合视频消隐和同步)信号的接收机。除了在3 V至5 V单电源上集成18 V的电池短路(输入)保护功能之外,新款差动放大器还内置电池短路标志,可指示输入端是否存在故障条件。此外,ADA4830-1和ADA4830-2具有出色的ESD耐受性能,可达+8-kV人体模型(HBM),且具有可扩展至地电压以下-8.5 V的宽输入共模电压范围,7 MHz时的共模抑制比为55 dB。

有关ADA4432-1和ADA4433-1模拟视频滤波器放大器的更多信息

ADA4432-1(单端输出)和ADA4433-1(差分输出)模拟视频滤波器放大器设计用作汽车模拟视频滤波应用中的发射机。这些器件与ADA4830一样具有18 V电池电路保护(输出)功能、故障标志功能和+8-kV HBM耐受性能。此外,ADI公司的新款视频滤波器放大器具有连续输出接地短路保护功能和出色的视频规格。ADA4432-1和ADA4433-1内置一个高阶视频滤波器,该滤波器的−3 dB截止频率出现在10 MHz且在27 MHz时提供45 dB抑制性能。

ADA4830、ADA4432-1和ADA4433-1主要特性:

• ADA4830-1/2:视频差动放大器/接收机

o 完全胜任汽车应用

o 电池短路和接地短路保护(输入)

o 电池短路标志

o 输入:单端或差分

o 输入共模电压范围:±8.5 V

o 7 MHz时的CMRR:55 dB

o 电源电压:2.9 V至5 V

o 温度范围:-40?C至125?C

• ADA4432-1/ADA4433-1:模拟视频滤波器放大器/发射机

o 完全胜任汽车应用

o 电池短路和接地短路保护(输出)

o 电池短路标志

o 输出:单端(ADA4432-1)和差分(ADA4433-1)

o 四阶视频滤波器,截止频率出现在10 MHz

o 27 MHz时的带外抑制比:45 dB

o 电源电压:2.6 V至3.6 V

o 温度范围:-40?C至125?C

供货、报价与配套产

ADA4830-1/2视频差动放大器用作缓冲器时与ADI公司通过汽车应用认证的10位视频解码器ADV7180相兼容,ADA4432-1和ADA4433-1视频滤波器放大器则与ADI公司的视频编码器ADV7391和ADV7393相兼容,后面这两款器件也完全胜任汽车应用。