处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

GCT为Sierra+Wireless提供LTE单芯片解决方案GDM7240

GCT为Sierra+Wireless提供LTE单芯片解决方案GDM7240
来源:电子工程专辑 时间:2012-06-18
先进的4G移动半导体解决方案领域的设计商与供应商GCT半导体公司( GCT Semiconductor)日前宣布,Sierra Wireless已经选中GCT的LTE单芯片解决方案GDM7240,用于其新款Sierra Wireless 4G LTE Tri-Fi Hotspot。这款新的热点设备目前正通过Sprint发售。

凭借该新款热点设备,客户能同时与多达8台设备共用其EV-DO、WiMAX或LTE宽带连接。该热点设备拥有超快的数据传输速度和极强的建筑穿透力,并且还能在LTE、WiMAX和3G网络间进行无缝切换。

Sierra Wireless移动计算工程业务高级副总裁Jim Kirkpatrick表示:“Sierra Wireless为LTE等前沿的网络技术开发产品,因此,产品开发日程通常会排得很紧。我们需要确保我们所选择的组件能够可靠地进行整合与运作。GCT所提供的成功产品经过实地验证,我们坚信其能够满足我们紧迫的产品预定发布日期。”(拓展阅读: IC代购平台

GCT半导体公司总裁兼首席执行官Kyeongho “KH” Lee博士表示:“新款热点设备可为客户带来超凡的体验,让用户不仅可以连接到笔记本电脑上,而且还能连到音乐播放器、相机和便携式游戏机等多达8台设备上。我们很高兴能通过与Sierra Wireless合作,为客户带来这种先进的LTE设备,它整合了我们公司经过市场公认的LTE单芯片GDM7240,拥有低功耗、高性能和外形小巧等诸多特点。”

GCT的GDM7240目前已经在美国以及全球其他多个市场的LTE运营商中实现了商业部署。GDM7240是当今市面上成熟的LTE单芯片解决方案,非常适合满足对更高数据传输速度、更低功耗、更高移动性、增强型应用和全球漫游等快速增长的需求。