处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2014显示屏技术展望:量子点技术将广泛应用

2014显示屏技术展望:量子点技术将广泛应用
来源:腾讯数码 时间:2014-02-08
在2014年手机显示屏将会向什么方向发展呢?除了2560×1440的QHD超高分辨率以外,量子点技术((Quantum Dots displays)也是不可忽视的一个方向。其实,去年推出的亚马逊Kindle Fire HDX 7英寸版本就采用了这项的量子点显示技术,而来自DisplayMate显示屏测试公司的专家Raymond Soneira就预言这项技术将在2014年将得到更广泛的应用。


目前LCD显示屏的一个重要问题就是产生广谱白光LED很难做到准确的色彩饱和度,而量子点显示技术所采用的蓝色LED相比而言却能够产生高饱和度的原色,这一点和三星主打的AMO LED显示屏有些相似。不仅如此,量子点显示技术在生产时更容易校准,因此也带来了更准确的色彩表现。测试表明,采用量子点技术的Kindle Fire HDX 7英寸版本与采用IGZO显示屏的iPad mini 2相比在色彩饱和度方面的表现确实优秀不少。值得一提的是,除了之前提到的QHD超高分辨率以及量子点技术以外,我们还介绍过很多其他的显示技术,它们同样会在2014年大放异彩。


  LTPS低温多晶硅技术目前已经广泛用于智能手机以及平板电脑屏幕,采用LTPS的显示屏不仅更轻更薄更省电,而且因其自发光的特性,各方面色彩表现都十分出色。与此同时,LTPS的低成本的优势对于手机制造商来说也有不小的吸引力。不仅如此,在CES 2014上美国康宁公司推出了第四代大猩猩玻璃,值得注意的是,这代大猩猩玻璃不仅具有防反光和高强度的特性,而且还新增了抗菌功能,在保护手机屏幕安全的同时也降低了手机屏幕上的微生物对使用者的健康威胁。而说到强光下显示,就不得不提到诺基亚Lumia 1520采用的Assertive Display,该技术由Apical公司研制,而实际测试也表明Lumia 1520在强光下的可视性确实非常优秀。同样就在去年,三星曾发布了一个显示屏的未来发展规划,这份规划表明柔性屏和可折叠屏将成为未来显示屏的主要发展方向,到2018年甚至能够占到40%的市场份额,这样看来LG Flex和三星Galaxy Round才仅仅是一个开始。      


 总之,在2014年智能手机以及平板电脑显示屏将很可能会有革命性进步,而对消费者来说,显示屏技术进步或许将再次彻底改变我们的生活。          

 ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(     安富利    )、Arrow(     艾睿    )、Chip1stop、Onlinecomponents、     Master    等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。