处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ADI新增高电流应用的DC-DC控制器ADP1853

ADI新增高电流应用的DC-DC控制器ADP1853
来源:电子工程专辑 时间:2012-06-15
Analog Devices, Inc. ,的高性能信号处理解决方案供应商,近推出ADP1853宽输入范围、同步降压DC-DC控制器,该器件具有电压跟踪和高级时钟同步功能。多功能ADP1853可配置为带输入正馈的电压模式控制器,也可配置为电流模式控制器,具体视应用和客户偏好而定。ADP1853具有时钟输出和同步输入,以确保180度相移同步,从而避免了麻烦的“拍频”,当使用多个器件时可降低系统输入电容。新控制器的跟踪能力可提供受控启动。利用精密使能和电源良好指示功能,可实现简单、鲁棒的时序控制。ADP1853可并联连接,以实现更高的电流传递,可达50 A,具体取决于外部FET。ADP1853设计用于各种通信网络、工业、医疗和消费应用中的高效率、高电流、快速瞬变、负载点应用。

有关ADP1853 DC-DC开关控制器的更多信息

在电流模式控制中,ADP1853架构检测关闭周期中的电流,以利用低端FET的导通电阻提高抗扰度,或利用串联检测电阻提高精度。可添加外部可调斜率补偿以优化电流模式中的性能。只需对外部电阻设置进行细微的调整,ADP1853便可配置为电压模式控制,使用输入线路正馈获得的线路抑制。ADP1853具有可选择的脉冲跳跃模式,用以提高轻负载条件下的效率。该器件还具有精确电流限值,从而可选择的外部元件尺寸,以优化宝贵的PCB空间。ADP1853附带ADI易于使用的在线ADIsimPower工具,可缩短设计时间。(拓展阅读: 小批量芯片代购 )


ADP1853主要特性和优势:

●可配置为电压模式或电流模式控制器,视应用和客户偏好而定

●时钟输出功能使该器件可作为其他ADP1853器件的系统同步主机,避免了潜在的“拍频”,减少了使用相移同步时的输入电流纹波

●电源良好指示和精密使能可提供简单、鲁棒的时序控制和健康状况检测

●基准精度在–40℃至+125℃范围内为±1%,在–40℃至+85℃范围内为±0.5%

●可选择的脉冲跳跃模式,实现轻负载下的节能

●并联连接,在双相模式中具有更高的负载电流能力

●易于使用的ADIsimPower工具可缩短设计时间

供货与报价