处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

亿光科技推出全新一代多样化LED节能系列产品

亿光科技推出全新一代多样化LED节能系列产品
来源:电子发烧友 时间:2012-06-14
亿光在6月9~12日的广州国际照明展览会展出全新一代多样化LED节能产品:包括在封装产品如高功率、中、低功率、高压与集成封装等高效率LED元件;在实体灯具上,亿光展出全新一代可调光LED节能灯泡产品,同时也推出多款在户外道路区域、居家、商用空间、办公室、仓库等不同环境应用的LED节能灯具。秉持着节能、环保、健康的一贯方向,亿光不断研发各种高效能的LED节能照明产品,以LED新光源取代传统光源,减少用电量,降低二氧化碳的排放,达到环境保护的目标,亿光矢志与消费者共同创造绿色新未来。

亿光提出「The Right LED for the Right Application」的概念,让灯具设计者可以依照不同LED灯具的需求,在亿光找到适合的LED封装元件,以达到化的效率。比如中低功率LED*可用在灯管和灯泡应用,高功率LED*可以用在高亮度的灯具如崁灯和路灯上,集成封装更可简化电路设计,直接锁在散热系统上,即可当作灯具光源。亿光此次在广州照明展览会展出一系列高、中、低功率、高压与集成封装等LED元件,从0.06W至40W的多样功率元件,呈现高效能及散热表现,提供客户高性价比(Lm/$)的照明元件,与全方位的LED照明解决方案。(拓展阅读: LED芯片 )

亿光LED灯泡除了在亮度上不断提升外,更要持续做到更好,让消费者在使用上更方便。此次不但推出多款不同瓦数的LED节能灯泡,更加上调光技术,使用者可依照需求轻鬆调整亮度,让塬本就属于低瓦数高亮度的LED灯泡,更进一步再降低电力消耗,达到低碳环保的目标。除了可调光的A60到PAR系列灯泡外,还有新款更高效率的MR16杯灯与3W蜡烛灯泡,以符合市场「低耗电高效能」的照明趋势。

继今年叁月于台湾科技照明展获得产品创新奖后,亿光在广州展更推出更多款低色温光源技术的高效率LED暖光路灯及工业用灯具,包括可换壳的亚福路灯系列、隧道灯、投光灯和暖光天井灯具等,让特别需要暖光色系的照明区域,同样可以使用低耗能高亮度的LED灯具。

亿光多元化研发,提供客户「一次到位」的多元产品解决方案。除了LED元件、节能灯泡、路灯和工业照明产品外,还有多样可应用在办公室、商业及家用生活空间的LED灯具。如LED T5 / T8灯管、轻钢架灯具、崁灯、投光灯、功能檯灯等。搭配不同色温及外型的选择,节能,从你我每天的日常生活开始!

除了发展商、工业用的LED节能灯具,亿光更切入特殊照明应用,推出植物照明产品,从增加蓝光可促进根茎部发展,或红光能加快叶片生长,增加光合面积的9:0:1配比到促进植物生长速度的8:0:2配比,或是提升口感,增加脆度的8:1:1比例,符合各阶段的生长光源。此外,亿光也推出大型植物灯具GL-Chauntea以满足大範围区域的植物照明。LED植物照明不但可以针对植物所需的光源波长进行配比调整,加速生长速度但不影响植物塬有的品质,又可以降低种植时的耗电量与生长期,是植物工厂好的光源选择。